截屏

利用“屏幕截图”功能,您可以:

• 截取班级
- 同时查看和监视所有学生屏幕,以便确保掌握所有学生的作业进度。
- 截取一位或多位学生的屏幕以供课堂讨论。 您可以隐藏学生姓名,从而引导学生将注意力集中于课程或概念,而不是某个人。
- 选择并显示个别学生的屏幕,并将工作作为实时演示查看。
- 截取屏幕堆栈以检查学生进度或采集学生作业以后检查。
- 将截取的图像保存为 .jpg、.gif 或 .png 文件,这些文件可以插入允许包含图像的 TI-Nspire™ 应用程序。
• 截取页面
- 从软件中或从 TI-SmartView™ 模拟软件中截取 TI-Nspire™ 文档的当前页面作为图像。
- 将截取的图像保存为 .jpg、.gif、.png 或 .tif 文件,这些文件可以插入允许包含图像的 TI-Nspire™ 应用程序。
- 将图像复制并粘贴到其他应用程序(例如,Microsoft® Word)中。
• 截取所选手持设备的屏幕截图
- 截取已连接的手持设备上的当前屏幕作为图像。
- 将截取的图像保存为 .jpg、.gif、.png 或 .tif 文件,这些文件可以插入允许包含图像的 TI-Nspire™ 应用程序。
- 将图像复制并粘贴到其他应用程序(例如,Microsoft® Word)中。
• 在手持设备模式下截取图像
- 在文档工作区中,当 TI-SmartView™ 模拟软件已启用时,使用“拖动屏幕”功能截取模拟软件屏幕或侧屏。
- 教师可以使用此功能将图像拖动并粘贴到演示工具中,如 SMART® Notebook、Promethean 的 Flipchart 以及 Microsoft® Office 应用程序(包括 Word 和 PowerPoint®)。

要使用 Chromebook、Windows® 计算机或 Mac® 计算机的 TI-Nspire™ CX II 进行基于 Web 的连接,请转到 TI-Nspire™ CX II Connect。

主题链接