打印截取的屏幕

您可以使用“截取班级”选项打印截取的屏幕。 您可以打印一个、多个或所有截取的屏幕。 对于每个打印的页面,将在页眉中打印班级名称,并且在页脚中打印日期和页码。

注: 使用“截取页面”或“截取所选手持设备的屏幕截图”选项时,打印选项不可用。

打印截取的屏幕:

1. 选择您要打印的屏幕。
2. 单击“文件”>“打印”。

“打印”对话框将打开。

 

3. 如果您选择多个屏幕,请单击“打印选项”选择您想要的每页截屏数。

“打印选项”对话框将打开。

 

4. 根据需要选择选项。 您可以选择每页打印一个屏幕、每页打印六个屏幕或在页面上打印所有屏幕。 您还可以选择是否打印学生姓名。
5. 单击“确定”返回到“打印”对话框。
6. 选择适用于您的打印机的个别打印机选项。
7. 选择您要打印的份数。
8. 单击“打印”将打印作业发送到选定的打印机。