Utilisation (liaison) des variables
En partageant ou en liant des variables, vous pouvez créer un puissant outil d'étude mathématique. L'affichage des variables liées est automatiquement mis à jour lorsque la valeur de la variable change.
Liaison d'éléments à des variables partagées
Pour utiliser une variable précédemment stockée :
| 1. | Affichez la page et sélectionnez l'emplacement ou l'objet que vous souhaitez lier à une variable. |
| 2. | Sélectionnez l'outil Variables h. |
Les options Variables s'affichent. Le logiciel détecte les types de variables compatibles avec l'emplacement ou l'objet sélectionné et affiche uniquement les variables possibles.
| 3. | Utilisez 9 et : pour faire défiler la liste ou saisissez une partie du nom de la variable. |
À mesure que vous tapez des caractères, le système affiche la liste des variables dont les premières lettres correspondent à celles saisies. La saisie partielle du nom vous permet d'identifier plus rapidement la variable si la liste est longue.
| 4. | Une fois que vous avez trouvé le nom de la variable à utiliser, mettez-le en surbrillance, puis cliquez dessus ou appuyez sur ·. |
La valeur de la variable sélectionnée est alors liée à la page.
Liaison d'une cellule Tableur & listes à une variable
Lorsque vous liez une cellule à une variable, l'application Tableur & listes assure l'actualisation de la valeur de la cellule en fonction de la valeur active de la variable. La variable peut correspondre à toute variable figurant dans l'activité courante et peut être définie dans l'application Graphiques & géométrie, Calculs ou dans toute session de l'application Tableur & listes.
Remarque : n'établissez pas de lien avec une variable système. Cela pourrait empêcher la mise à jour de celle-ci par le système. Les variables système comprennent
| 1. | Cliquez sur la cellule que vous souhaitez lier à la variable. |
| 2. | Ouvrez le menu LiaisonVar : |
| - | Cliquez sur |
| - | Unité : appuyez sur h. |
Le menu LiaisonVar s'affiche.
| 3. | Sous Lier à, localisez le nom de la variable et cliquez dessus. |
La valeur de la variable s'affiche alors dans la cellule.
Utilisation d'une variable dans un calcul
Après avoir enregistré une valeur dans une variable, vous pouvez utiliser le nom de cette variable dans une expression à la place de la valeur enregistrée.
| 1. | Saisissez l'expression : |
| - | Tapez |
| - | Unité : tapez |
L'application Calculs remplace 517, la valeur actuellement assignée à
| 2. | Saisissez l'expression : |
| - | Tapez |
| - | Unité : tapez |
CAS : étant donné que la variable
Étant donné que la variable