Utilisation de l’outil Trace géométrique

L’outil Trace géométrique laisse une trace visible d’un objet géométrique ou d’un graphique de fonction lorsqu’il est déplacé ou manipulé. Le mouvement peut être effectué manuellement ou à l’aide de l’outil Animation. Cet outil est disponible dans les applications Graphiques et Géométrie.

1. Dans le menu Trace, sélectionnez Trace géométrique.

L’outil Trace géométrique apparaît.

2. Cliquez sur la fonction ou l’objet que vous souhaitez manipuler pour le sélectionner.
3. Faites glisser l’objet ou lancez l’animation.

L’exemple suivant montre les traces laissées suite au déplacement par glissement d’un graphique de fonction et à l’animation d’un triangle.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner ni manipuler la traînée d’une trace.

4. Pour effacer toutes les traînées, sélectionnezSupprimer la trace géométrique dans le menu Trace.
5. Pour fermer l’outil, appuyez sur Échap.