Cómo usar el trazado geométrico
La herramienta Trazado geométrico deja un trazado visible de objetos geométricos o gráficos de función cuando se mueve o manipula. El movimiento puede realizarse de manera manual o a través de una animación. Puede acceder a esta herramienta tanto en las aplicaciones de Gráficos como en la de Geometría.
| 1. | En el menú Trazado, haga clic en Trazado geométrico. |
Aparece la herramienta Trazado geométrico.
| 2. | Haga clic en el objeto o función que desea trazar para seleccionarlo. |
| 3. | Arrastre el objeto o reproduzca la animación. |
Este ejemplo muestra trazados de una función graficada que se manipuló mediante arrastre y un triángulo manipulado mediante animación.
Nota: El trazado no puede seleccionarse ni manipularse.
| 4. | Para borrar todos los trazados, seleccione Borrar trazado geométrico del menú de Trazado. |
| 5. | Para detener el trazado, presione Esc. |