Cómo medir objetos
Los valores de las mediciones se actualizan automáticamente a medida que manipula el objeto medido.
Nota: Las mediciones de objetos creados en la aplicación de Gráficos se muestran en unidades genéricas denominadas u. Las mediciones de los objetos creados en la aplicación de Geometría se muestran en centímetros (cm).
| 1. | En el menú Medición, seleccione Longitud. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Longitud). |
| 2. | Haga clic en el objeto para mostrar su longitud. |
| 1. | En el menú Medición, seleccione Longitud. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Longitud). |
| 2. | Haga clic en el primer punto. |
| 3. | Haga clic en el segundo punto o en un punto en la línea o en el círculo. |
|
|
| 1. | En el menú Medición, seleccione Longitud. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Longitud). |
| 2. | Haga clic en el objeto para mostrar su circunferencia o perímetro. |
| 1. | En el menú Medición, seleccione Longitud. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Longitud). |
| 2. | Haga clic en dos puntos en el objeto que formen el lado que desea medir. |
Nota: Debe hacer clic en dos puntos para medir un lado. Al hacer clic en el lado se mide la longitud entera del perímetro del objeto.
Nota: No puede medir el área de un polígono si este ha sido construido utilizando la herramienta Segmento.
| 1. | En el menú Medición, seleccione Área. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Área). |
| 2. | Haga clic en el objeto para mostrar su área. |
| 1. | En el menú Medición, seleccione Pendiente. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Pendiente). |
| 2. | Haga clic en el objeto para mostrar su pendiente. |
El valor se actualiza automáticamente al manipular el objeto.
Los ángulos medidos en la aplicación Geometría varían de 0° a 180°. Los ángulos medidos en la aplicación de Gráficos varían de 0 radianes a π radianes. Para cambiar la unidad del ángulo, utilice el menú Configuraciones.
| 1. | En el menú Medición, seleccione Ángulo. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Ángulo). |
| 2. | Haga clic en tres ubicaciones o puntos para definir el ángulo. El segundo clic define el vértice. |
| 1. | En el menú Medición, seleccione Ángulo dirigido. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Medición > Ángulo dirigido). |
| 2. | Haga clic en tres ubicaciones o puntos existentes para definir el ángulo. El segundo clic define el vértice. |
| 3. | Para revertir la orientación de la medición, |
| a) | En el menú Acciones, seleccione Atributos. |
| b) | Haga clic en el texto de ángulo. Por ejemplo, haga clic en 300°. |
| c) | Seleccione el atributo de orientación y utilice la flecha hacia la derecha o izquierda para cambiarlo. |
| d) | Presione Esc para cerrar la herramienta Atributos. |
| ▶ | Arrastre la medición a la ubicación deseada. |
Nota: Si una medición se aleja demasiado de su objeto, la medición deja de seguir al objeto. Sin embargo, su valor continúa actualizándose al manipular el objeto.
Puede configurar la longitud de un lado de un triángulo, un rectángulo o un polígono editando su valor medido.
| ▶ | Haga doble clic en la medición y luego escriba el nuevo valor. |
Utilice este método para crear una variable y asignarle un valor medido.
| 1. | Muestre el menú de contexto del elemento y seleccione Almacenar. |
| 2. | Escriba el nombre de la variable para la medición almacenada. |
Utilice este método para asignar un valor de longitud medida a una variable existente.
| 1. | Muestre el menú de contexto de la medición y seleccione Variables > Conectar con. |
El menú muestra la lista de variables definidas actualmente.
| 2. | Haga clic en el nombre de la variable de lista que desea enlazar. |
| ▶ | Muestre el menú de contexto de la medición y seleccione Eliminar. |
| 1. | Muestre el menú de contexto de la medición y seleccione Atributos. |
| 2. | Utilice las teclas de flecha hacia arriba o abajo para destacar el atributo Bloquear. |
| 3. | Utilice las teclas de flecha hacia arriba o abajo para activar o desactivar el bloqueo. |
Siempre y cuando los valores permanezcan bloqueados, no se permitirán manipulaciones que requieran un cambio en la medición.