Cómo usar la herramienta de Calcular
La herramienta de Calcular está disponible en las aplicaciones de Gráficos y Geometría. Le permite evaluar una expresión matemática que ha introducido como un objeto de texto.
El siguiente ejemplo utiliza la herramienta de Calcular para sumar los ángulos medidos de un triángulo.
| 1. | Al usar el menú de Formas, cree un triángulo y luego mida sus ángulos. |
Consejo: Puede activar las opciones para etiquetar automáticamente los puntos y forzar los ángulos geométricos a enteros. Para obtener información adicional, consulte Lo que usted debe saber, en este capítulo.
| 2. | En el menú de Acciones, haga clic en Texto. |
| 3. | Haga clic en una ubicación para el texto y escriba la fórmula para el cálculo. |
En este ejemplo, la fórmula suma los tres términos.
| 4. | En el menú de Acciones, haga clic en Calcular. |
| 5. | Haga clic en la fórmula que creó. |
Se le indica que seleccione un valor para cada término de la fórmula.
| 6. | Haga clic en cada medida del ángulo cuando se le indique. |
Nota: Si almacenó una medida como variable, puede seleccionarla cuando se le indique al hacer clic en
. Si el nombre de una medida almacenada coincide con un término en la fórmula, puede presionar "L" cuando se le solicite una acción respecto de ese término.
Después de seleccionar el tercer término, los resultados del cálculo se adjuntarán al cursor.
| 7. | Ubique el resultado y presione Intro para anclarlo como nuevo texto. |