Betrieb des Handhelds im Prüfungsmodus
Wenn sich ein Handheld im Prüfungsmodus befindet, Die LED-Anzeige auf der Oberseite des Handhelds blinkt (beim TI-Nspire™ CX II). Anhand der LED können Sie schnell erkennen, ob sich das Handheld im Prüfungsmodus befindet – sogar, wenn das Handheld ausgeschaltet ist.
| • | (Numerisch) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt. |
| • | (Exakt arithmetisch) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt und der „Rechenmodus „Exakt“ ist ausgeschaltet. |
| • | (CAS) Wenn die LED-Anzeige grün-grün blinkt, sind alle Einschränkungen ausgewählt und CAS ist ausgeschaltet. |
| • | Wenn die LED-Anzeige gelb-gelb blinkt, wurden eine oder mehrere Einschränkungen abgewählt. |
Hinweise:
| • | Ältere TI-Nspire™ CAS Handhelds verfügen nicht über eine LED-Anzeige auf der Oberseite des Handhelds. |
| • | Die LED auf dem TI-Nspire™ CM-C Handheld zeigt nur den Batteriestatus an. Sie blinkt nicht, wenn sich das Handheld Handheld im Prüfungsmodus befindet. |
Systemeinstellungen
Die Systemeinstellungen, die vor dem Aufrufen des Prüfungsmodus wirksam waren, werden nicht an die Prüfungsmodus-Sitzung übergeben. Stattdessen werden die Systemeinstellungen beim ersten Aufrufen des Prüfungsmodus in ihre Standardeinstellungen versetzt. Sie können die Systemeinstellungen im Prüfungsmodus ändern. Wenn Sie den Prüfungsmodus beenden, werden die Systemeinstellungen auf die Einstellungen zurückgesetzt, die vor der Aktivierung des Prüfungsmodus aktiv waren.
Freigabe von Speicherplatz für den Prüfungsmodus
Wenn das Handheld nicht über ausreichend Speicherplatz für das Aufrufen des Prüfungsmodus verfügt, wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen vorschlägt, einige Dokumente zu löschen.
Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
| • | Sichern von Dokumenten auf einem Computer oder anderem Handheld und anschließendes Löschen dieser Dokumente von Ihrem Handheld. Sie können die Dokumente wiederherstellen, nachdem Sie den Prüfungsmodus beendet haben. |
| • | Löschen unnötiger Dokumente von Ihrem Handheld. |
Eine detaillierte Anleitung zum Freigeben von Speicherplatz finden Sie im Abschnitt „Dateiverwaltung“ des zum Handheld gehörenden Leitfadens „Erste Schritte“.
Aus- und Einschalten des Handhelds im Prüfungsmodus
Wenn Sie das Handheld ausschalten oder es sich mit Automatic Power Down™ (APD™) ausschaltet, während der Prüfungsmodus aktiv ist, bleibt das Handheld nach dem Einschalten im Prüfungsmodus. Eine Meldung erinnert Sie daran, dass sich das Handheld im Prüfungsmodus befindet, und zeigt die ausgewählten Einschränkungen an.
|
TI-Nspire CX CAS BS
|
TI-Nspire™ CX II CAS BS
|
Hinweis: Wenn das Handheld im Prüfungsmodus abschaltet, während ein Dialogfeld geöffnet ist, wird das Dialogfeld beim Wiedereinschalten des Handhelds erneut angezeigt.
Automatische Speicherung
Wenn das Handheld im Prüfungsmodus neu gestartet wird, bleibt es im Prüfungsmodus und zeigt das zuletzt geöffnete Dokument erneut an.
Verwalten der Akkuleistung
Bei einem TI-Nspire™ oder TI-Nspire™ CAS Handheld können Sie Batterien entnehmen und ersetzen, während sich das Gerät im Prüfungsmodus befindet. Wenn Sie die Akkus austauschen, bleibt das Handheld im Prüfungsmodus. Nach dem Wiedereinschalten wird das Erinnerungs-Dialogfeld angezeigt.
Vor einem Aufrufen des Prüfungsmodus oder vor einer Prüfung sollten Sie sicherstellen, dass der Akku auf den Handhelds, die aufladbare Akkus verwenden, voll aufgeladen ist.