Aufrufen des Prüfungsmodus mit einem Testcode

Hinweis: Dies gilt nur für TI-Nspire™ CX II Handhelds. Sie können einen Testcode erhalten, indem Sie die Methode Einschränkungen wählen verwenden oder den Handheld in der TI-Nspire™ Premium Teacher Software vorbereiten (siehe den Abschnitt Handhelds ferngesteuert vorbereiten in diesem Handbuch).

1. Stellen Sie sicher, dass das Handheld ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie die Tasten e c gedrückt.

Lassen Sie die Tasten nicht los, bis der Bildschirm „Eingabe Prüfungsmodus Code“ angezeigt wird.

Hinweis: Dies wird auch nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen oder beim Neustart des Handhelds angezeigt.

3. Geben Sie Ihren achtstelligen Testcode ein.

Wenn der Code gültig ist, wird ein grünes Häkchen angezeigt.

Hinweis: Dieses Beispiel verwendet den TI Factory Default Code 0001-6382.

4. Drücken Sie Weiter.

Der Bildschirm „Zusammenfassung“ wird angezeigt.

Scrollen Sie, um die Einschränkungen zu überprüfen, oder drücken Sie auf Zurück, um einen anderen Code einzugeben.

5. Drücken Sie auf Start, um den Prüfungsmodus aufzurufen.

Nach dem Neustart wird der Bildschirm „Zusammenfassung“ angezeigt.

6. Drücken Sie OK, um den Test zu starten.

Notes

• Wenn der Code validiert ist, wird er gespeichert und angezeigt, wenn das Dialogfeld Eingabe Prüfungsmodus Code erneut aufgerufen wird.
• Für alle TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II und TI-Nspire™ CX II-T Handhelds werden die gleichen Testcodes verwendet. Die Einstellungen für die Modi CAS und Exact Arithmetic werden gegebenenfalls ignoriert.