Verlassen des Prüfungsmodus

Beim Verlassen des Prüfungsmodus auf einem Handheld geschieht Folgendes:

• Alle Dokumente, die während der Prüfungsmodus-Sitzung erstellt wurden, werden gelöscht. Wenn Sie den Prüfungsmodus erneut aufrufen, ist der Prüfungsmodus-Ordner leer.
• Alle Dateien und Systemeinstellungen werden in den Zustand zurückgesetzt, in dem sie sich vor dem Aufrufen des Prüfungsmodus befanden.
• Wenn Sie den Prüfungsmodus aktiviert haben, während ein Dokument geöffnet war, wird dieses Dokument in derselben Ansicht (Durchsuchen, Seitensortierer oder Seitenansicht) wiederhergestellt. Wenn das Dokument ungespeicherte Änderungen enthielt, bleiben diese Änderungen nicht gespeichert.
• Wenn kein Dokument geöffnet war, zeigt das Handheld den Ordner „Eigene Dateien" an.

Verwenden eines anderen Handhelds zum Beenden des Prüfungsmodus

Sie können den Prüfungsmodus auf Ihrem Handheld verlassen, indem Sie es mit einem anderen Handheld verbinden und den Menübefehl Prüfungsmodus beenden verwenden. Die beiden Handhelds können kombiniert werden. Sie können beispielsweise ein TI‑Nspire™ CX II Handheld mit einem TI‑Nspire™ Handheld oder ein TI‑Nspire™ CAS Handheld mit einem Handheld ohne CAS verbinden.

Wichtig: Wenn sich das andere Handheld im Prüfungsmodus befindet, wird auf ihm Prüfungsmodus ebenfalls beendet.

1. Stellen Sie die Verbindung zu dem anderen Handheld über das Geräte-Verbindungskabel her.
2. Stellen Sie sicher, dass beide Handhelds eingeschaltet sind.
3. Drücken Sie auf Ihrem Handheld c, um den Startbildschirm aufzurufen.
4. Wählen Sie Durchsuchen, und drücken Sie anschließend ~, um das Menü Dokumente anzuzeigen.
5. Wählen Sie im Menü Dokumente Prüfungsmodus > Prüfungsmodus beenden aus. Diese Menüoption steht nur im Prüfungsmodus zur Verfügung.

• Ihr Handheld beendet den Prüfungsmodus und führt einen Neustart im normalen Modus durch. Wenn sich das andere Handheld im Prüfungsmodus befindet, wird auf ihm Prüfungsmodus ebenfalls beendet und es führt einen Neustart durch.
• Wenn das Handheld nicht richtig angeschlossen ist, wird auf ihm folgende Meldung angezeigt.

• Das Handheld bleibt im Prüfungsmodus, bis es neu gestartet wird. Wenn Sie das Kabel vor dem Neustart trennen, bleibt das Handheld im Prüfungsmodus.

Hinweis: Sie können den Prüfungsmodus auch beenden, indem Sie eine BS-Aktualisierung (von einem anderen Handheld oder über die Computer-Software) erfolgreich empfangen. Empfängt das Handheld die gleiche Betriebssystemversion, wird Prüfungsmodus auf diesem Handheld nicht beendet.