Was Sie wissen müssen
| 1. | Wählen Sie im Menü Einstellungen in der Dokumente-Toolbox die Option Einstellungen. |
| 2. | Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus. |
| - | Angezeigte Ziffern. Legt das Anzeigeformat für Zahlen auf Gleit- oder Festkomma fest. |
| - | Winkel in Grafik. Legt die Winkeleinheit für alle Graphs- und 3D-Graphing-Applikationen im aktuellen Dokument fest. Das Bogenmaß ist die Standardeinstellung. Wählen Sie für diese Einstellung „Auto“ aus, wenn die Winkel der grafischen Darstellung die Winkeleinstellung im Hauptmenü Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige für den Winkelmodus zeigt den entsprechenden Modus in Graphs- und 3D-Graphing-Applikationen an. |
| - | Winkel für Geometry. Legt die Winkeleinheit für alle Geometry-Applikationen im aktuellen Dokument fest. Die Standardeinstellung ist Grad. Wählen Sie für diese Einstellung „Auto“ aus, wenn die Geometriewinkel die Winkeleinstellung im Hauptmenü Datei > Einstellungen verwenden sollen. Eine Anzeige für den Winkelmodus zeigt den entsprechenden Modus in Geometry-Applikationen an. |
| - | Gitter. Legt die Gitteranzeige in der Graphs-Applikation fest. Die Standardeinstellung ist „Kein Gitter“. Punktgitter und Liniengitter sind ebenfalls verfügbar. |
| - | Plotnamen automatisch ausblenden. Blendet in der Applikation Graphs die Bezeichnung aus, die normalerweise neben einer grafisch dargestellten Relation angezeigt wird. |
| - | Achsenendwerte anzeigen. Gilt nur für die Applikation Graphs. |
| - | Werkzeugtipps für Bearbeitung von Funktionen anzeigen. Gilt nur für die Applikation Graphs. |
| - | Interessante Punkte automatisch finden. Zeigt in der Applikation Graphs während des Tracings von Funktionsgraphen Nullen, Minima und Maxima an. |
| - | Winkel der Geometriedreiecke zwingend als Ganzzahl ausdrücken. Beschränkt die Winkel eines Dreiecks beim Erstellen und Bearbeiten auf Ganzzahlen. Die Einstellung gilt nur in der Geometry-Ansicht und die Einheit des Winkels muss auf Grad oder Bogenmaß eingestellt werden. Sie gilt nicht für Analysedreiecke in der Graphing-Ansicht oder Analysedreiecke im analytischen Fenster der Geometry-Ansicht. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf vorhandene Winkel aus und trifft nicht auf die Konstruktion eines Dreiecks anhand zuvor eingefügter Punkte zu. Standardmäßig ist diese Einstellung deaktiviert. |
| - | Automatische Beschriftungspunkte. Wendet die Beschriftungen (A, B, ..., Z, A1, B1, usw.) auf Punkte, Linien und Scheitelpunkte der geometrischen Formen an, während Sie sie zeichnen. Die Beschriftungssequenz beginnt für jede Seite im Dokument mit A. Standardmäßig ist diese Einstellung deaktiviert. |
Hinweis: Wenn Sie ein neues Objekt erstellen, das vorhandene unbeschriftete Punkte verwendet, werden diese Punkte nicht automatisch im fertiggestellten Objekt beschriftet.
| - | Klicken Sie auf Wiederherstellen, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. |
| - | Klicken Sie auf Als Standard festlegen, um die aktuellen Einstellungen auf das geöffnete Dokument anzuwenden und sie als Standard für neue Graphs- und Geometry-Dokumente zu speichern. |
Kontextmenüs bieten schnellen Zugriff auf häufig verwendete Befehle und Werkzeuge, die für ein bestimmtes Objekt vorhanden sind. So können Sie z. B. ein Kontextmenü verwenden, um die Linienfarbe eines Objekts zu ändern oder einen Satz ausgewählter Objekte zu gruppieren.
| ▶ | Um das Kontextmenü für ein Objekt aufzurufen, gibt es die folgenden Möglichkeiten. |
| - | Windows®: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt. |
| - | Mac®: Halten Sie “ gedrückt und klicken Sie auf das Objekt. |
| - | Handheld: Bewegen Sie den Zeiger auf das Objekt und drücken Sie dann / b. |
Sie können einzelne Graphen, geometrische Objekte, Text, Bezeichnungen, Maße und Achsenendwerte aus- und einblenden.
So blenden Sie ausgeblendete Graphen oder Objekte temporär oder dauerhaft wieder ein:
| 1. | Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Ausblenden/Einblenden. |
Das Werkzeug zum Ein- und Ausblenden
wird im Arbeitsbereich angezeigt und alle ausgeblendeten Objekte werden in gedämpften Farben angezeigt.
| 2. | Klicken Sie auf einen Graphen oder ein Objekt, um zwischen Ausblenden/Einblenden zu wechseln. |
| 3. | Zum Übernehmen der Änderungen und Schließen des Werkzeugs zum Ein- und Ausblenden drücken Sie ESC. |
Sie können auf einer Graphs- oder Geometry-Seite ein Bild als Hintergrund einfügen. Bilder der Formate .bmp, .jpg und .png werden unterstützt.
| 1. | Klicken Sie im Menü Einfügen auf Bild. |
| 2. | Gehen Sie zu dem Bild, das Sie einfügen möchten, wählen Sie dieses aus und klicken Sie auf Öffnen. |
Informationen zum Verschieben, Ändern der Größe und Löschen eines Hintergrundbilds finden Sie unter Arbeiten mit Bildern in der Software.
| 1. | Wählen Sie im Menü Aktionen den Punkt Text. |
Das Werkzeug „Text“
wird im Arbeitsbereich angezeigt.
| 2. | Klicken Sie auf die Stelle, an der der Text erscheinen soll. |
| 3. | Es erscheint ein Textfeld. Geben Sie dort den Text ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. |
| 4. | Um das Werkzeug „Text“ zu schließen, drücken Sie ESC. |
| 5. | Doppelklicken Sie auf den Text, um ihn zu bearbeiten. |
| 1. | Wählen Sie die Relation durch einen Klick auf ihren Graphen aus. |
| 2. | Drücken Sie die Rücktaste oder Entf. |
Der Graph wird sowohl aus dem Arbeitsbereich als auch dem Graphenverlauf entfernt.