Education Technology

Mode Settings App Features

TI-84 Evo Mode Settings controls how numbers and graphs are displayed. Settings are retained when you turn off the calculator.

From the Home Screen select the Mode Settings icon  or from the keyboard, press j to access the mode setting screen.

Press the down arrow ≥ or the up arrow ≤ to navigate between different setting options, press right arrow › and the left arrow ‹ to move the cursor to the settings you want, and press =.

For a view of different settings included Mode Settings App, see the examples below.

Ändern der Diagrammmoduseinstellung

Wählen Sie das Symbol für die Moduseinstellungen  aus oder  drücken Sie die Taste j.

  • Wählen Sie zwischen Funktions-, Parameter-, Polar- und Folgenmodus aus.

Die Grafikeinstellungen legen die Zeichenparameter fest.

Das Diagrammsymbol ändert sich je nach Diagrammtyp-Moduseinstellung:

 FUNKTION: Diagrammmodus, der Funktionen darstellt, bei denen Y eine Funktion von X ist.

 PARAMETRISCH: Diagrammmodus, der Relationen darstellt, bei denen X und Y Funktionen von T sind.

 POLAR: Diagrammmodus, der Funktionen darstellt, bei denen r eine Funktion von θ ist.

 SEQ: Diagrammmodus (SEQUENZ), der Folgen darstellt. Es sind drei Folgen verfügbar: u, v und w mit einer Option zur Verwendung der unabhängigen Variablen n, n+1 und n+2.

Wechseln zur Diagrammtabellenansicht (geteilter Bildschirm)

Wenn im Y=-Editor eine Funktion eingegeben wird, können Sie eine Wertetabelle anzeigen, indem Sie a Ä drücken.

Hinweis: Im Tabellen-Setup, a Ä, wird festgelegt, wie Tabellenwerte angezeigt werden. Wenn die Tabellenergebnisse nicht im erwarteten Zahlenformat angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen im Tabellen-Setup. Bei einem Mix aus Dezimalzahlen und Brüchen werden Brüche nicht beibehalten. Es ist möglich, die Graphen und die Wertetabelle in einem vertikal geteilten Bildschirm gleichzeitig darzustellen.

Wechseln zur horizontalen Ansicht (horizontal geteilter Bildschirm)

Im horizontalen Modus kann im unteren Bereich der Funktionseditor, der Listeneditor, die Tabelle oder der Taschenrechner dargestellt werden. Der obere Bereich ist immer der Diagrammbildschirm. Ändern Sie die untere Ansicht, indem Sie die gewünschte Anwendung mit den Symbolen am Startbildschirm oder der entsprechenden Taste auswählen.

Einstellungsoptionen

In den nachstehenden Moduseinstellungen sind die Standardeinstellungen fett dargestellt:

Einstellung Ergebnis
MATHPRINT KLASSISCH Legt fest, ob die Eingaben/Ausgaben so angezeigt werden, wie sie in Lehrbüchern dargestellt werden.
NORMAL SCI ENG Einstellung des numerischen Anzeigeformats.
FLIEß 0123456789 Anzahl der Dezimalstellen.
BOGENM GRAD NEUGRAD Winkelmaßeinheit.
FUNKTION PARAMETRISCH POLAR FOLGE Typ des Diagrammmodus.
DICK PUNKT-DICK DÜNN PUNKT-DÜNN Setzt alle Einstellungen für die Y= Linienstärke zurück.
SEQUENZIELL SIMUL Zeichnung der Graphen nacheinander oder simultan.
REELL a+bi re^ (θi) Reeller, kartesisch komplexer oder polar komplexer Zahlentyp.
VOLL HORIZONTAL GRAPH-TABELLE Legt fest, ob die Darstellung im Vollbildmodus oder im horizontal oder vertikal geteilten Bildschirm erfolgt.
n/d Un/d Anzeige als einfacher Bruch oder als gemischte Zahl.
AUTO DEZ Zeigt Antworten in einem ähnlichen Format an wie die Eingabe oder als Dezimalzahl oder als Bruch (soweit unterstützt).
DIAGNOSE EIN DIAGNOSE AUS Legt fest, welche Informationen in einer statistischen Regressionsberechnung angezeigt werden (r, r², R²).
SPRACHE Wählen Sie die gewünschte Spracheinstellung. Drücken Sie ≥ oder ≤, um eine neue Sprache einzustellen.