Education Technology

Definieren und Eingeben von Funktionen

1.    Wählen Sie am Startbildschirm das Symbol für den Funktionseditor aus oder drücken Sie c, um den Y=-Editor anzuzeigen.

2.    Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten ≥, um den Cursor zur Funktion zu bewegen, die Sie definieren oder bearbeiten möchten.

3.    Drücken Sie q, um eine Funktion zu löschen.

4.    Geben Sie den Ausdruck ein oder bearbeiten Sie ihn, um die Funktion zu definieren.

  • Sie können Funktionen und Variablen (einschließlich Matrizen und Listen) im Ausdruck verwenden. Wenn der Ausdruck zu einer nicht reellen Zahl ausgewertet wird, wird der Wert nicht grafisch dargestellt. Es wird kein Fehler zurückgegeben.
  • Sie können auf die Schnelltastenmenüs zugreifen, indem Sie bÜ – Ž drücken.
  • Im Funktionsmodus ist X die unabhängige Variable in der Funktion. Der Funktionmodus definiert l als X. Um X einzugeben, drücken Sie l oder bX.
  • Wenn Sie das erste Zeichen eingeben, wird = markiert, was darauf hinweist, dass die Funktion aktiv ist.
  • Wenn Sie den Ausdruck eingeben, wird er als benutzerdefinierte Funktion im Y= -Editor in der Variable Yn gespeichert.

5.    Drücken Sie = oder die Pfeiltaste nach unten ≥, um den Cursor zur nächsten Funktion zu bewegen.

Einrichten des Anzeigefensters für ein Diagramm

Drücken Sie d, um auf die Fenstervariablen zuzugreifen, die bestimmen, wie der Grafikbildschirm angezeigt wird.

Einrichten der Formatierungsoptionen für den Diagrammbereich

Drücken Sie a Â, um alle Optionen für die Diagrammformatierung aufzurufen. Dieses Menü enthält die Optionen für die POI-Spur (Punkte von Interesse), das Raster und die Hintergrundfarbe.

Verwenden der Zoomfunktionen

Drücken Sie die Taste f, um die Schnellzoom-Optionen aufzurufen. Die Schnellzoom-Optionen umfassen u.a. die Optionen ZDezimal (Standardfenster), ZStandard, ZoomFit und ZoomStat.

Exploring Points of Interest Trace

Press a  to access the Points of Interest Trace (POI) feature. It is on by default. POI allows graphical analysis while tracing a function including intersections of functions, minimums, maximums, the y-intercept and zeros.

Anzeigen und Verwenden der Tabelle

Wenn im Y=-Editor eine Funktion eingegeben wird, können Sie eine Wertetabelle anzeigen, indem Sie a Ä drücken.

Hinweis: Im Tabellen-Setup, a Á, werden festgelegt, wie Tabellenwerte angezeigt werden. Wenn die Tabellenergebnisse nicht im erwarteten Bruchformat angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen im Tabellen-Setup. Bei einem Mix aus Dezimalzahlen und Brüchen werden Brüche nicht beibehalten.