Education Technology

介绍
TI-Nspire™ CX 高级教师软件

利用软件介绍概念,鼓励讨论并评价理解,将您的 Mac® 或 PC 变成虚拟的 TI-Nspire™ CX II-C CAS 中文彩屏图形计算器。

购买
TI-Nspire callout Premium Teacher CN

现在,Python 可在 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器和软件上使用。 这种编程语言易于学习,可在各种行业中使用,并让学生为 21 世纪的职业生涯做好准备。

新一代教师软件

运用 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器的模拟软件,带给学生创新思路的演示,并支持无线 TI-Nspire™ CX 无线导航系统。

开辟理解的新途径

数字和计算机代数系统 (CAS) TI-Nspire™ CX II-C CAS 中文彩屏图形计算器中内置的交互式功能可激发学生更深入地理解数学和科学并与之进行交互。

  • 动画路径图
    可视化实时绘制的函数、参数和极坐标图。
  • 动态系数值
    探索方程中的动态系数与图之间的直接联系。
  • 通过坐标创建的点
    快速创建由坐标、滑块或表达式定义的动态点。
  • 勾号标签
    标记坐标轴刻度,以创建可促进理解的可视化上下文。
  • TI-Basic 编程增强功能
    为关键数学、科学和 STEM 思想的图示编写代码。
  • deSolve 向导
    减少求解微分方程的语法错误。
  • 可停用CAS
    在“按下测试”对话框或文档设置中轻松禁用代数功能。

软件功能超越图形计算器

高级教师版软件包含内置到 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器中的相同数学、科学和统计应用程序。


计算器
用恰当的数学符号执行计算。
列表与电子表格
将电子表格功能与数学运算相结合。
绘图
绘制、探索、动态函数、方程和不等式。
数据与统计
动态图形和数据的交互式分析。
几何
构建和探索动态几何图形和属性。
记事簿
创建交互式活动文档或报告。
DataQuest™
即插即用数据收集和科学分析。

DataQuest™ 是Vernier Software&Technology 的商标。
编程
添加新功能并使用 Python 和 TI-Basic 编码语言创建丰富的 STEM 活动。

为学生打开一个学习和认知的窗口

Multiple reps screenshot animated

同时向全班学生进行展示

在投映的显示屏(与学生的 TI-Nspire™ CX II-C CAS 中文彩屏图形计算器完全相同)上演示计算器操作、逐个按键以及单个问题的多种表示之间的联系。

TI-Nspire CX Premium Teacher software live presenter Screenshot

让孩子们探讨概念

通过插入 Live Presenter 实时演示,鼓励学生说明他们的工作,捍卫他们的思想并引领课堂 - 并使用内置的 Live Presenter(允许他们将计算器插入教师版软件并投映他们的屏幕)捍卫他们的思想。

学习效率最大化

高级教师版软件包括数字和计算机代数系统 (CAS) 功能,可在演示概念、关系和计算器用法时提供最大的灵活性。

TI-Nspire™ CX 无线导航系统

实时了解学生的想法

高级教师版软件包包括支持 TI-Nspire™ CX 无线导航系统的软件,这是一个无线交互式解决方案,支持有效的实时形成性评价、课堂管理以及协作探索和发现。

虽然 TI-Nspire™ CX 无线导航系统软件内置在高级教师版软件包中,但系统需要单独购买的额外硬件。

了解更多

TI-Nspire™ 生态系统

创造完整的学习体验

TI-Nspire™ CX 高级教师版软件是一整套技术和活动的一部分,这些技术和活动无缝结合,以创建可扩展的学习系统,从而促进学生探究、发现和理解。

了解更多

TI-Nspire™ CX II-C CAS
中文彩屏图形计算器

熟悉并加强了现有的功能,强大的交互性

下一代 TI-Nspire™ CX 型号扩展了该平台独特的可视化实践方法,可用于数学、科学和 STEM 课堂中的概念探究、发现和理解。

了解更多

Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。DataQuest™ 是 Vernier Software & Technology 的注册商标。

内置功能

  • TI-Nspire™ CX 高级教师软件支持 TI-Nspire™ CX II 和 TI-Nspire™ CX II CAS 图形计算器,以及 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 手持设备
  • 包括两个软件:(1) TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software 和 (2) TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software,其中包括内置的计算机代数系统 (CAS) 功能
  • 内置用于 TI-Nspire™ 技术的 TI-SmartView™ 模拟软件,用于演示 TI-Nspire™ CX 图形计算器的使用
  • MathDraw (数学绘图), 利用触屏用手指或鼠标在软件屏幕上画点、线、三角形或其它几何图形
  • Question App 创建不同类型的问题,包括自由选择、选择题、判断题、方程式、坐标点、图像和表达式
  • Content Workspace 访问桌面或 Web 上的个人在线文件以及来自 MathNspired 或 ScienceNspired 等网站的预创作内容
  • 函数、参数、极坐标、圆锥曲线、序列和 3D 绘图
  • 可同时定义、保存、绘图和分析多个图形函数
  • 列表和电子表格中的用户定义列表名称
  • 11 种交互式缩放功能
  • 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
  • 包括反函数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算。 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
  • 内置交互式几何功能
  • 可以创建、编辑、保存和审查 TI-Nspire 文档 (.tns 文件)
  • 使用图像(jpeg、jpg、bmp、png 文件格式)可以与图形元素叠加
  • 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
  • 借助 Chem Box 功能可轻松输入化学式和方程式
  • 可视化的查看一个问题的多重表述——代数、图形、几何、数字和文字形式
  • 在链接的表述中处理一个问题的参数即刻更新其他表述,在无需切换屏幕的情况下显示出有意义的联系(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)

编程

  • 可选用编码语言,包括 Python 和 TI-Basic
  • 有专用的编程环境以及编程库,可全球访问用户定义的函数和程序

许可证选项

单用户订阅
  • 开户获得许可证
  • 对单用户订阅提供该帐户软件使用权限
  • 提供一年订阅
多用户订阅
  • 开户获得许可证
  • 允许多个帐户使用软件
  • 提供一年、两年和三年的订阅

系统要求

Windows® 系统要求
  • OS: Windows® 11
  • 与 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度:英特尔酷睿 i3 (Intel Core i3) 或更新一代的处理器 (Intel Atom 除外)
  • 内存: 8 GB (建议 16 GB)
  • 存储:大约 1GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768 (最小) - UHD 3840 x 2160 (最大)
  • 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证
Mac® 系统要求
  • OS: macOS® 15, macOS® 26 (适用英特尔平台和装有 Rosetta® 2* 软件的苹果硅架构 Apple® Silicon 平台)
  • 处理器:任何 Mac® 2017 或更高版本
  • 内存: 8 GB
  • 存储:大约 1 GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768
  • 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证

* MacOS 27是支持Rosetta 2的最后一个版本。 使用Rosetta 2的TI软件可能无法在macOS 28或更高版本上运行。

数据采集支持

  • 与 TI-Nspire™ Lab Cradle,Vernier EasyLink® USB 传感器接口和 Vernier EasyTemp® 温度传感器系统兼容,支持数据的采集和分析

计算器·支持

与 以下计算器兼容:
  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS

Mac,Rosetta 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是 Vernier Scientific Education 的注册商标。