Education Technology

TI-34 MultiView™ 科学计算器


具备先进分数功能的四行显示中级科学计算器,适用于中学数学和科学。

购买

主要功能

  • 四行显示
  • 一元和二元变量统计
  • MathPrint™ 功能
  • 先进的分数功能
  • 逐级分数化简
  • 编辑、剪切和粘贴条目
  • 太阳能和电池供电
考试许可

TI-34 MultiView™ 科学计算器已获准在 SAT*、ACT* 和 AP* 考试中使用。

* SAT、ACT 和 AP 均为美国大学理事会注册商标,美国大学理事会不参与本产品的生产及推广。 考试许可的规定可能会发生变更。 请访问 www.collegeboard.com 以便随时查看最新信息。

适用于

● 中学数学● 普通科学
● 初等代数● 几何
● 代数 1 和 2

同时显示多个计算

四行显示允许您在同一个屏幕上输入多个计算,便于对比结果并研究图形。

MathPrint™ 功能

使用 MathPrint™ 功能显示课本中出现的表达式、符号和分数。

探索分数

探索分数化简、整数除法和常数算子。

研究模式

通过列表转换并列查看不同的数字格式进行图形研究,例如小数、分数和百分数。

技术参数

内置功能

  • 通过可滚动的主屏幕查看和编辑以前输入的内容
  • 将输入或输出内容粘帖到新的计算中
  • MathPrint™ 自然书写模式用于输入数学记号,包括 π 、平方根、分数、百分比、指数以及分数的数学记号
  • 经典模式下的输入和功能与其它2行科学计算器(如 TI-34II )类似
  • π 符号输入,用符号π  进行运算,可在计算器设置的小数位范围内将π  值最大化
  • 切换键可用于切换分数和小数结果或在π  和其小数之间切换
  • 分数/小数/百分比换算
  • 在假分数和带分数之间切换,也可将假分数或带分数设置为默认的输出模式
  • 分数简化功能用于化简分数,一次简化一个因数,而不是直接自动到最简化
  • 显示整数除法的商和余数
  • 随机数字和随机整数生成器
  • 模式菜单用于计算器模式设置
  • 菜单设置
  • 通过按键或下拉菜单使用计算器的各项功能
  • 取反键
  • 双常数运算功能用于研究数学模型
  • 组合排列
  • 三角函数,包括正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦和反正切
  • 对数和反对数
  • 角度、弧度之间的换算
  • 平方根函数是主键
  • %、x²、¹/x、p、x!、指数键
  • 固定十进制模式选项
  • 基本数列/列表编辑器,可有三个列表
  • 一元和二元变量统计,可输入存储永久静态变量
  • EOS: (方程式运算系统)
  • 多达 8 个未定运算
  • 多达 23 级括号
  • 错误恢复功能
  • 按 2 个按键或通过菜单即可简便快速重置计算器,方便考试测验
  • 7 个内存变量。 (x,y,z,t,a,b,c)
  • 科学记法
  • x10n 键用于快速输入 10 的幂
icon-hardware

硬件

  • 四行 × 16 个字符的 LCD 显示屏,便于阅读
  • 电池供电,辅以太阳能电池,延长电池使用寿命
  • 自动关机
  • 硬塑、彩色编码按键
  • 防滑橡胶支脚
  • 防撞盖,带有快速参考卡
  • 现有 EZ-Spot 教师不参与本(包括 10 EZ Spot 黄色计算器、储存盒、英文和西班牙文的教师指南、计算器海报和幻灯片)

借助附件扩展您的 TI-34 MultiView™ 科学计算器功能。

TI-SmartView™ 模拟软件

这个易于使用的软件完善了 TI-34 MultiView™ 科学计算器的功能,教学者可将计算器显示通过投影仪展示给全班。 对于数学和科学课堂教学而言,这是一个理想的演示工具。

gen-product-icon-tab-resources

充分利用 TI 为您的 TI-34 MultiView™ 科学计算器提供的全方位 配套资源。

使用说明书

下载最新版本的产品手册,使您的 TI-34 MultiView™ 科学计算器物尽其用。

Hoonuit Professional Learning 教程 (英文)

TI 与 Hoonuit Professional Learning 合作推出内容详实、循序渐进的教学视频,帮助您发掘 TI-34 MultiView™ 科学计算器的强大功能。