TI-Nspire™ CX-C CAS 中文彩屏图形计算器
中文输入和显示 ● 英汉双解字典
最新的图形计算器配备功能强大的代数计算系统,使用者可借助该系统深入理解数学和科学学习中的抽象概念。
最新的图形计算器配备功能强大的代数计算系统,使用者可借助该系统深入理解数学和科学学习中的抽象概念。
| 计算器 执行计算,并可以用适当的数学符号输入表达式、方程式和公式。 |
列表与电子表格 对数据进行数学运算,直观显示数据及相应图解之间的联系。 |
||
| 图形 为函数、方程式和不等式绘图,也可在图形上制作动点,或使用计算滑标来探究图形特性等。 |
记事本 写笔记、注释、步骤、说明等。 |
||
| 几何 绘制、研究几何图形,制作动画。 |
数据与统计 使用柱状图、箱线图、条形图和饼图等几何方法总结和分析数据。 |
||
| Vernier DataQuest™ 应用程序 创建假设的数据采集图形,拟合实验数据。 Vernier DataQuest™ 是 Vernier Software & Technology 的注册商标。 |
研究结果证实,具有创新功能的TI-Nspire™ CX-C CAS 手持设备的创新功能,在课堂教学中能加快学生对复杂数学和科学概念的理解过程。
| 多种表现形式:同一问题,可以有多种数学表达形式,让学生直观地了解问题的代数、图形、几何和数字表达式之间的联系。 | |
| 动态相关:通过一个变量的变化看到其他变量的变化和变量间的相互关系,把学生带入直接、深入和交互式的学习状态中。 |
导入照片等数字图像,在图像上叠加图形和方程式,进一步观察真实生活中存在的数学和科学原理。*
*TI-Nspire™ Technology 支持以下格式的图像:.jpg、.jpeg、.bmp 和 .png。
学生可以使用数学模板输入数学表达式,查看数学符号、公式和分数,与课本中和黑板上手写的表达形式相同。
独一无二的 Chem Box 功能,让学生能够轻松输入化学公式和方程式。
在 TI-Nspire™ CX-C CAS 手持设备上使用直观的下拉菜单方便使用。
像使用电脑一样,创建文档、页面并保存工作结果,这些操作都可以轻松完成。
学生可直接输入函数、方程式和不等式绘图,快速呈现各图像,从而观察图像性质,探究变化规律。
可进行动点轨迹问题的探究发现,利用几何跟踪绘制关键点轨迹图形。
可进行数据分析、深入理解统计概率知识。
美国标准化考试机构批准在以下颇具关注度的标准化考试中使用 TI-Nspire™ CX-C CAS 中文彩屏图形计算器:SAT*, PSAT/NMSQT*, AP* 和 Praxis。美国的一些省级考试中也允许使用这款计算器。
*SAT & AP 和 PSAT/NMSQT 是美国大学入学考试委员会的注册商标。Praxis 是美国教育考试中心的注册商标。这两个机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。
TI 可充电电池,充电方便。使用 USB 线缆、墙壁式充电器或 TI-Nspire™ CX 系列的集成管理平台均可充电。TI 充电电池降低意外断电的风险,无需定期更换电池。在正常使用情况下,充电锂电池最多可使用 3 年。
借助 TI-Nspire™ CX-C CAS 手持设备的附件扩展图形计算器的功能,找到最适合您的学习方法。
把 PC 变成最佳学习工具
TI-Nspire™ 软件可安装在台式电脑和笔记本电脑上,该软件提供强大的绘图等功能,让您的PC成为一无二的数学和科学的学习工具。
TI-Nspire™ 教师版软件 提供直观易用的操作界面帮助教学人员节省备课和准备测验试题的时间,使您能够在课堂上有更多的时间演示重要的数学概念。内置的 TI-SmartView™ 模拟器能够让教师将手持设备的操作投影到大型屏幕上,直观形象地展示数学的多重表述和键盘操作。
请联系 ET_China@ti.com 索取序列号来激活 TI-Nspire™ 教师软件的中文显示。
引导学生更多参与数学和科学的学习
TI-Nspire™ 无线导航系统的研究表明,适当管理下的集体学习,能够让学生保持注意力集中,提高参与度。
TI-Nspire™ 无线导航系统与学生的 TI-Nspire™ CX 手持设备或软件*两者间无线连接。课堂教学中,教师可以给学生发送测试题,之后立即进行教学评估,实时掌控学生的理解情况,及时调整教学进度和内容。
本系统简化课堂管理,让教师快速访问在线课程和教授方法,引导学生深入理解数学和科学的关键原理。
*手持计算器和软件分别销售。
使用 TI-Nspire™ 无线托板,Vernier DataQuest™ 应用程序,以及 50 多种可选的数据采集传感器,可增加学生对概念的直观理解和参与度,将科学教学和学习带入一个新的境界。
这一多功能、便携的学习工具支持单传感器和多传感器的数据采集和分析。
在 TI-Nspire™ 上运行的 Vernier DataQuest 应用程序的主要功能包括:
节省充电、上传和更新的时间
一个TI-Nspire™ 集成管理平台可支持多达 10 台 TI-Nspire 手持设备:
一台电脑可最多同时使用 6 个集成管理平台。
TI-Nspire™ CX 集成管理平台支持 TI-Nspire™ CX 系列的手持设备。
持久耐用,节省开支
使用TI 充电电池,就不需要定期更换 AAA 碱性电池了。当手持设备面版上的电池指示灯指示需要充电时,只需使用墙面充电器或 TI-Nspire™ CX 或 TI-Nspire™ 集成管理平台即可为电池充电。 手持设备也可以直接使用墙面充电器充电。
在正确适当保养的情况下,充电电池使用时间长达 3 年。
TI 为您提供全面完整的免费教学课件和服务。
教师用技术教学 (Teachers Teaching with Technology™, T3) 是 TI 著名的职业发展团体,提供网络培训和现场培训,让您在课堂里以最佳的状态展示TI-Nspire™技术。
在教师之家查找更多国内外经典教学案例