Beispielaktivität

Nutzen Sie die Beispielaktivität, um sich mit den Arbeitsbereichen in der Python-App vertraut zu machen.

Erstellen Sie ein neues Programm über den Dateimanager.
Schreiben Sie das Programm im Editor.
Führen Sie das Programm in der Shell der Python-App aus.

Weitere Informationen zur Python-Programmierung auf Ihrem CE finden Sie in den Ressourcen für den TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Erste Schritte:

Führen Sie die Python-App aus.

Hinweis: Die tatsächlichen Bildschirme können leicht von den bereitgestellten Bildern abweichen.

 

Geben Sie über den Dateimanager einen neuen Programmnamen ein.

Drücken Sie q ([New]), um ein neues Programm zu erstellen.

Eingabe des neuen Dateinamens

Das Beispielprogramm wird „PRINT“ genannt. Geben Sie den Programmnamen ein und drücken Sie s ([Ok]).
Beachten Sie, dass sich der Cursor im ALPHA-Sperrmodus befindet. Geben Sie immer einen Programmnamen nach den auf dem Bildschirm vorgegebenen Vorgaben ein.

Tipp: Wenn sich der Cursor nicht im ALPHA-Sperrmodus befindet, drücken Sie y ƒ ƒ für Großbuchstaben.

Geben Sie das Programm wie gezeigt ein.

Tipp: Die App ermöglicht eine schnelle Eingabe! Achten Sie während der Eingabe Ihres Programms immer auf den Cursor-Zustand!

Alphabetische Zeichen auf der Tastatur

ƒ schaltet den Status des Einfüge-Cursors in Editor und Shell um.

_ nicht alphabetisch

a Kleinbuchstabe

A Großbuchstabe

Wo ist das Gleichheitszeichen?

Drücken Sie ¿, wenn der Cursor auf _ steht.

Wo befinden sich
input()
print()

[Fns…] I/O

1:print()

2:input()

Wo befindet sich das doppelte Anführungszeichen?

ƒ [ “ ]

Wo befinden sich ( und )?

Benutzen Sie die Tastatur, wenn der Cursor auf _ steht.

 

Try-It![a A #] und y N sind bei Bedarf ebenfalls Helfer für die schnelle Eingabe!

Führen Sie das Programm PRINT aus

Drücken Sie im Editor r ([Run]), um Ihr Programm in der Shell auszuführen.
Geben Sie Ihren Namen bei der Eingabeaufforderung „What is your name?“ ein.
In der Ausgabe wird „HELLO“ mit Ihrem Namen angezeigt.

Hinweis: An der Shell-Eingabeaufforderung >>> können Sie einen Befehl ausführen, wie z. B. 2+3. Wenn Sie eine Methode aus math, random oder anderen verfügbaren Modulen verwenden, müssen Sie wie in jeder Python-Codierungsumgebung zuerst eine Modul-Importanweisung ausführen.

Shell-Cursor-

Statusanzeige.

 

Geben Sie Ihren Namen ein.

Ausgabe von

PRINT wird angezeigt.