A

#

 

Trennzeichen

Syntax: #Ihr Kommentar zu Ihrem Programm.

Beschreibung: In Python beginnt ein Kommentar mit dem Hashtag-Zeichen (#) und reicht bis zum Ende der Zeile.

Beispiel:

#Kurze Erklärung des Codes.

 

%

 

Operator

Syntax: x%y oder x % y

Beschreibung: Gibt den Rest von x/y zurück. Wird bevorzugt verwendet, wenn x und y ganze Zahlen sind.

Beispiel:

>>>57%2

1

Siehe auch fmod(x,y).

y N

 

[a A #]

 

 

//

 

Operator

Syntax: x//y oder x // y

Beschreibung: Gibt die floor-Division (Division, die jeden Rest verwirft) von x/y.

Beispiel:

>>>26//7

3

>>>65,4//3

21.0

y N

[a A #]

 

 

 

[a A #]

 

 

Beschreibung: Starten der [a A #]-Zeichenpalette.

Diese enthält Zeichen mit Akzenten, wie z. B. ç à â è é ê ë î ï ô ö ù û

Die [a A #]-
Verknüpfung wird im Editor oder in der Shell bei p angezeigt 

 

a gradient; slope

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.a gradient; slope

Beschreibung: Nachdem plt.linreg() in einem Programm zuletzt ausgeführt wurde, werden die berechneten Werte von slope, a, und intercept, b, in plt.a und plt.b gespeichert.

Standardwerte: = 0,0

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Properties
5:a


Importbefehle finden Sie unter y N oder im ti_plotlib Setup-Menü.

 

abs()

 

Modul: Built-in 

Syntax: abs(x)

Beschreibung: Gibt den Absolutwert einer Zahl zurück. In dieser Version kann das Argument eine Ganzzahl oder eine Fließkommazahl sein.

Beispiel:

>>>abs(-35.4)

35.4

y N

 

Hinweis:
fabs()
ist eine Funktion im math-Modul.

 

acos()

 

Modul: math

Syntax: acos(x)

Beschreibung: Gibt den Bogenkosinus von x im Bogenmaß (Radian) zurück

Beispiel:

>>>from math import *

>>>acos(1)

0.0

Alternatives Beispiel: [Tools] > 6:New Shell

>>>import math

>>>math.acos(1)

0.0

˜ 7:acos()

 

y N

 

[Fns…] Modul 1:math… > Trig
7:acos()

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

and

 

Schlüsselwort

Syntax: x and y

Beschreibung: Kann True oder False zurückgeben. Gibt “x” zurück, wenn “x” False ist, anderenfalls “y”. Wird mit Leerzeichen vor und hinter dem „and“ eingefügt. Kann nach Bedarf bearbeitet werden.

Beispiel:

>>>2<5 and 5<10

True

>>>2<5 and 15<10

False

>>>{1} and 3

3

>>>0 and 5 < 10

0

y :
Ops 8:and

 

[Fns…] > Ops
8:and

 

y N

 

[a A #] 

 

.append(x)

 

Modul: Built-in

Syntax: listname.append(item)

Beschreibung: Die Methode append() hängt ein Element an eine Liste an.

Beispiel:

>>>listA = [2,4,6,8]

>>>listA.append(10)

>>>print(listA)

[2,4,6,8,10]

y 9
List
6: .append(x)

 

y N

[Fns…] > List
6:.append(x)

 

as

 

Schlüsselwort

Beschreibung: Verwenden Sie „as“, um beim Importieren eines Moduls einen Alias zu erstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

y N

 

asin()

 

Modul: math

Syntax: asin()

Beschreibung: Gibt den Bogensinus von x im Bogenmaß (Radian) zurück

Beispiel:

>>>from math import *

>>>asin(1)

1.570796326794897

Alternatives Beispiel:

>>>import math

>>>math.asin(1)

1.570796326794897

˜ 6:asin()

 

y N

 

[Fns…] > Modul
1:math... > Trig
6:asin()

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

assert

 

Schlüsselwort

Beschreibung: Verwenden Sie „assert“, um eine Bedingung in Ihrem Code zu testen. Ergibt „None“; anderenfalls wird bei der Ausführung des Programms ein AssertionError angezeigt.

y N

 

atan()

 

Modul: math

Syntax: atan(x)

Beschreibung: Gibt die Bogentangente von x im Bogenmaß (Radian) zurück.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>atan(1)*4

3.141592653589793

Alternatives Beispiel:

>>>import math

>>>math.atan(1)*4

3.141592653589793

˜ 8:atan()

 

[Fns…]>Modul 1:math... > Trig
8 :atan()

 

y N

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

atan2(y,x)

 

Modul: math

Syntax: atan2(y,x)

Beschreibung: Gibt die Bogentangente von y/x im Bogenmaß (Radian) zurück. Das Ergebnis wird in [-pi, pi] angegeben.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>atan2(pi,2)

1.003884821853887

Alternatives Beispiel:

>>>import math

>>>math.atan2(math.pi,2)

1.003884821853887

˜ 9:atan2()

 

[Fns…] > Modul 1:math... > Trig
9:atan2()

 

y N

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

auto_window(xlist,ylist)

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.auto_window(xlist,ylist)

Beschreibung: Autoskaliert das Plotting-Fenster so, dass es den Datenbereichen in xlist und ylist entspricht, die im Programm vor auto_window() angegeben wurden.

Hinweis: max(list) - min(list) > 0.00001

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Setup
5:auto_window()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

 

axes("mode")

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.axes("mode")

Beschreibung: Zeigt Achsen im angegebenen Fenster im Plotting-Bereich an.

Argument:

Optionen im Argument "mode":

"off"

keine Achsen

"on"

Achsen+Achsenbezeichnungen

"axes"

nur Achsen

"window"

nur Fensterbeschriftungen

plt.axes() verwendet die aktuelle Zeichenstift-Farbeinstellung. Um sicherzustellen, dass plt.axes() immer wie erwartet gezeichnet werden, verwenden Sie plt.color() VOR plt.axes(), damit die gewünschten Farben verwendet werden.

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm LINREGR.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Setup
6:axes()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.