Python-Dateimanager

Der Dateimanager listet die im RAM Ihres Taschenrechners verfügbaren Python AppVars auf. Sie können Programme erstellen, bearbeiten und ausführen sowie zur Shell navigieren.

Drücken Sie im Alpha-Status einen beliebigen Buchstaben auf der Tastatur, um zu Programmen zu springen, die mit diesem Buchstaben beginnen.

Drücken Sie bei Bedarf ƒ, wenn die Anzeige A nicht in der Statusleiste angezeigt wird.

 

Tastenkürzel und Menüs im Dateimanager

Menüs

Taste

Beschreibung

[Run]

o

Wählen Sie mit }oder ein Programm aus. Wählen Sie dann [Run], um das Programm auszuführen.

[Edit]

p

Wählen Sie mit }oder ein Programm aus. Wählen Sie dann [Edit], um das Programm im Editor anzuzeigen und zu bearbeiten.

[New]

q

Wählen Sie [New], um einen neuen Programmnamen einzugeben und zum Editor zu wechseln, um Ihr neues Programm einzugeben.

Wählen Sie im Bildschirm [New] die Option [Types] (drücken Sie hierzu [zoom]), um einen Programmtyp auszuwählen. Durch die Auswahl eines Programmtyps wird eine Vorlage von Import-Anweisungen und häufig verwendeten Funktionen und Methoden für diese Aktivität in Ihr neues Programm eingefügt.

[Shell]

r

Wählen Sie [Shell], um die Shell-Eingabeaufforderung anzuzeigen (Python-Interpreter). Die Shell wird im aktuellen Zustand angezeigt.

[Manage]

s

Wählen Sie [Manage], um:

• die Versionsnummer anzuzeigen.

• ein ausgewähltes Programm zu kopieren, zu löschen oder umzubenennen.

• den Info-Bildschirm anzuzeigen.

• die App zu beenden. Verwenden Sie hierzu auch y 5

 

Erstellen eines neuen Programms mit den Programmtyp-Vorlagen

 

Erstellen eines neuen STEM Activity-Programms mit Vorlagen

Wenn die AppVar TISTEMEN im Archiv geladen ist, wird der Menüpunkt „TI STEM Project Helpers...“ im Menü „Select Program Type“ aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte STEM Activity-Vorlage, die Sie bei der Erstellung des neuen MINT-Programms unterstützt.