Die Python-Shell ist die Konsole, auf der Sie mit dem Python-Interpreter interagieren oder Ihre Python-Programme ausführen können. Schnelles Einfügen gängiger Python-Schlüsselwörter und -Funktionen ist ebenso möglich wie die direkte Tastatureingabe und die Eingabe von [a A #]-Zeichen. Die Shell-Eingabeaufforderung kann zum Testen einer aus dem Editor eingefügten Codezeile verwendet werden. Es können auch mehrere Codezeilen eingegeben und an einer Shell-Eingabeaufforderung >>> ausgeführt werden.
|
Cursorstatus-Indikator der Shell.
Die Shell wird reinitialisiert, wenn ein neues |
|
|
Nützliche Werkzeuge für das Arbeiten in der Shell. |
|
|
nicht alphabetisch y ƒ, wenn ein Umschalten erforderlich ist
ƒ alphabetisch
ƒ erneut ALPHA
|
|
y ƒ alphabetisch feststellen
erneut ƒ ALPHA feststellen |
|
|
Tastenkürzel und Menüs in der Python-Shell |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Menüs |
Taste |
Beschreibung |
||||||||||||||||||||||
|
[Fns…] |
o |
Wählen Sie [Fns...], um auf Menüs mit häufig verwendeten Funktionen, Schlüsselwörtern und Operatoren zuzugreifen. Sie können so auch auf ausgewählte Inhalte der Mathematik- und Zufallsmodule zugreifen. Hinweis: y N ist auch für das schnelle Einfügen hilfreich. |
||||||||||||||||||||||
|
[a A #] |
p |
Wählen Sie [a A #], um auf eine Zeichenpalette als alternative Möglichkeit zur Eingabe vieler Zeichen zuzugreifen. |
||||||||||||||||||||||
|
[Tools] |
q |
Wählen Sie [Tools], um die folgenden Menüpunkte anzuzeigen:
|
||||||||||||||||||||||
|
[Editor] |
r |
Wählen Sie [Editor], um den Editor mit den letzten Programmen im Editor anzuzeigen. Wenn der Editor leer ist, können Sie den Dateimanager anzeigen. |
||||||||||||||||||||||
|
[Files] |
s |
Wählen Sie [Files], um den Dateimanager anzuzeigen. |
||||||||||||||||||||||
Hinweis:
| • | Um ein laufendes Python-Programm zu unterbrechen, z. B. wenn sich ein Programm in einer Endlosschleife befindet, drücken Sie É. Alternativ können Sie [Tools] (q) > 6:New Shell drücken, um ein laufendes Programm anzuhalten. |
| • | Wenn Sie mit den Modulen ti_plotlib, ti_draw oder ti_image in der Shell (Konsole) zeichnen, können Sie über die Taste [clear] die Zeichnung wieder löschen und zur Shell-Eingabeaufforderung oben auf dem Bildschirm zurückkehren. Verwenden Sie die Tasten [2nd] } und [2nd] †, um das Shell-Protokoll einzusehen. |