使用库对象

使用库变量、函数或程序之前,请确保遵循以下步骤:

• 已使用 Define 命令定义对象,并且该命令指定了 LibPriv 或 LibPub 属性。
• 对象位于库文档的第一个问题中。文档必须位于指定库文件夹中,且必须满足命名要求。
• 如果使用程序编辑器定义对象,则已使用程序编辑器菜单中的 Check Syntax & Store 存储该对象。
• 已刷新库。

刷新库

▶ 刷新库以使库对象可用于文档。
- 从 Tools 菜单中,选择 Refresh Libraries。

手持设备: 按 / b,然后选择 Refresh Libraries。

使用公共库对象

1. 刷新库。
2. 打开您希望在其中使用变量、函数或程序的 TI-Nspire™ 应用程序。

注意: 所有应用程序都可计算函数值,但只有“计算器”和“记事本”应用程序能够运行程序。

3. 打开 Catalog 并使用库选项卡可查找和插入对象。
4. 如果需要自变量,请将其键入圆括号中。

使用私有库对象

1. 刷新库。
2. 打开您希望在其中使用变量、函数或程序的 TI-Nspire™ 应用程序。

注意: 所有应用程序都可计算函数值,但只有“计算器”和“记事本”应用程序能够运行程序。

3. 键入该对象的名称,如 lib1\func1()。

如果是函数或程序,务必在名称后加上圆括号。要在手持设备上键入“\”字符,请按 g p。

4. 如果需要自变量,请将其键入圆括号中。