更新 TI-Nspire™ 软件

更新软件

1. 确保计算机已连接到 Internet。
2. 关闭所有打开的文档。
3. 从帮助菜单中,选择检查更新和通知。
• 如果软件为最新版本,则显示确认信息。
• 如果软件非最新版本,则提示您进行更新。
4. 单击更新以下载并安装更新,或单击关闭以取消操作。

进度指示器显示下载的进度。 如果您收到连接错误消息,请检查您的 Internet 连接,然后重试。

对于更新 TI-Nspire™ Navigator™ 教师版软件或 TI-Nspire™ Navigator™ NC 教师版软件的用户,请注意: 您的活动统计和班级记录驻留在您的电脑上作为数据库。 因为新软件可能具有旧数据库结构不支持的功能,旧数据可能需要进行转换。 需要进行转换时,数据库更新工具帮助您对旧数据库进行备份。 首次启动已更新的软件时显示此工具。

管理自动检查

每次打开 TI-Nspire™ 软件时,自动检查使用互联网来检查是否需要更新。 如果系统不是最新版本,您将收到通知。 您可以启用或关闭自动检查。

1. 从帮助菜单中,选择检查更新和通知。
2. 选中或清除自动检查更新复选框。
3. 单击关闭。