使用单位换算助手

在允许进行数学输入的任何应用程序中,您都可以使用单位换算助手进行单位换算,通过单位的自动输入,减少语法错误。

示例:将 528 分钟换算为小时。所选表达式是 528•_min►_hr。

1. 在输入行中键入 528。
2. 在 Utilities(实用工具)选项卡上,单击 Unit Conversions(单位换算)栏。

手持设备:按 k 3。

3. 单击 Conversion Assistant(换算助手)旁的 Open(打开)按钮。

手持设备:按 ·。

Unit Conversion Assistant(单位换算助手)对话框会显示:

4. 单击 Category(类别)列表并选择 Time(时间)。

手持设备:滚动到 Time(时间)类别并按 ·。

5. 单击 From(来源)列表并选择 min (minute)(min(分钟))。

手持设备:滚动到 min (minute)(min(分钟))并按 ·。

注意:如果已输入了单位,则可以在列表底部选择 Use existing unit(使用现有单位)。在此示例中,可能已输入了 528•_min。

6. 单击 To(目标)列表并选择 hr (hour)(hr(小时))。

手持设备:滚动到 hr (hour)(hr(小时))并按 ·。

7. 单击 OK(确定)以将 _min►_hr 粘贴到输入行。
8. 按 Enter 计算表达式。

手持设备:按 ·。

注意:

• 最后一次“Category(类别)”、“From(来源)”和“To(目标)”选择会保留,直到:
- 软件关闭并重新打开(台式设备)
- 设备重置(手持设备)
- 语言更改,或应用程序卸载或升级 (iPad)
• 将换算插入记事本文本字段中会自动创建数学框。
• 在计算器中将换算插入空行会自动在换算前插入 Ans。