Acerca dos sensores Vernier LabQuest®

Pode selecionar entre uma grande variedade de sensores e interfaces Vernier LabQuest® para efetuar a recolha de dados durante a execução da aplicação Vernier DataQuest™ com o software TI-Nspire™.

Suporte de laboratório TI-Nspire™

O Lab Cradle TI-Nspire permite-lhe ligar mais de um sensor LabQuest® de cada vez.

 

Interface de sensor

Descrição

Adaptador de laboratório TI-Nspire™ da Texas Instruments

Este sensor pode ser utilizado com uma unidade portátil, um computador ou como um sensor autónomo.

Esta interface de sensor permite-lhe ligar e utilizar um a cinco sensores ao mesmo tempo. Pode ser utilizado no laboratório ou numa localização remota de recolha.

O Adaptador de laboratório suporta dois sensores digitais e três sensores analógicos.

O Adaptador de laboratório também suporta sensores de recolha de dados de elevado número de amostras, tal como um sensor do ritmo cardíaco manual ou de tensão arterial.

Depois de utilizar o Adaptador de laboratório como um sensor remoto, pode transferir dados para uma unidade portátil ou para um computador.

Interfaces de sensor de canal único

As interfaces de sensor de canal único só podem ser conectadas a um sensor de cada vez. Estes sensores possuem um conetor mini-USB para uma unidade portátil ou um conetor USB padrão para um computador. Para obter uma lista completa de sensores compatíveis, consulte Sensores compatíveis.

 

Interface de sensor

Descrição

Vernier EasyLink®

Esta interface de sensor é utilizada com unidades portáteis. Possui um conector mini-USB, pelo que pode ser ligado directamente à unidade portátil.

Ligue os sensores ao Vernier EasyLink® para:

• Medir a pressão atmosférica.
• Medir a salinidade de uma solução.
• Investigar a relação entre a pressão e o volume (lei de Boyle).

Vernier Go!Link®

Este interface de sensor é utilizado com computadores. Possui um conetor padrão, pelo que pode ser ligado a um computador Windows® ou Mac®.

Ligue os sensores ao Vernier GoLink® para:

• Medir a acidez ou alcalinidade de uma solução.
• Monitorizar gases com efeito de estufa.
• Medir o nível de som em decibéis.

Tipos de sensores LabQuest®

• Sensores analógicos. Os sensores de temperatura, iluminação, pH e tensão são sensores analógicos e necessitam de uma interface de sensor.
• Sensores digitais. Os photogates, monitores de radiação e conta-gotas são sensores digitais. Estes sensores só podem ser utilizados com o Adaptador de laboratório TI-Nspire™.
• Sensores USB de ligação direta. Estes sensores ligam-se directamente a uma unidade portátil ou computador e não necessitam de uma interface de sensor.

Sensores para unidades portáteis

Em seguida, é apresentada uma lista de alguns sensores que pode utilizar com uma unidade portátil.

 

Sensor

Descrição

Texas Instruments CBR 2™

Este sensor analógico é ligado directamente a unidades portáteis TI-Nspire™ CX II através de uma porta mini-USB. É utilizado para explorar e registar o movimento em gráfico.

Este sensor lança automaticamente a aplicação Vernier DataQuest™ quando o ligar a uma unidade portátil. A recolha de dados é iniciada quando selecionar a função Correspondência de movimento.

Este sensor recolhe até 200 amostras por segundo.

Utilize este sensor para:

• Medir a posição e a velocidade de uma pessoa ou objeto.
• Medir a aceleração de um objeto.

Sensor de temperatura Vernier EasyTemp®

Este sensor analógico é ligado diretamente a unidades portáteis TI-Nspire™ CX II através de uma porta mini-USB e é utilizado para recolher intervalos de temperatura. Pode conceber experiências para:

• Recolher dados meteorológicos.
• Registar alterações de temperatura causadas por reacções químicas.
• Realizar estudos de calor de fusão.

Sensores para computadores

A tabela seguinte apresenta uma lista de alguns sensores que pode utilizar com um computador.

Sensor

Descrição

Sensor de temperatura Vernier Go!Temp®

Este sensor analógico é conetado a uma porta USB do computador para recolher intervalos de temperatura.

Pode utilizar este sensor para:

• Recolher dados meteorológicos.
• Registar alterações de temperatura causadas por reacções químicas.
• Realizar estudos de calor de fusão.

Detetor de movimento Vernier Go!Motion®

Este sensor analógico é conetado à porta USB do computador para medir a aceleração e a velocidade.

Utilize este sensor para:

• Medir a posição e a velocidade de uma pessoa ou objeto.
• Medir a aceleração de um objecto.

Sensores LabQuest® compatíveis

Os seguintes sensores podem ser utilizados com a aplicação Vernier DataQuest™.

• Acelerómetro de uma direção (25g)
• Sensor de voltagem de 30 volts
• Acelerómetro de 3 eixos
• Acelerómetro de uma direção (Low-g)
• CBR 2™ - Liga diretamente à porta USB da unidade portátil
• Go!Motion® - Liga diretamente à porta USB do computador
• Sensor de temperatura com cabo de 30m
• Sensor de temperatura
• Sensor de temperatura de superfície
• Eléctrodo selectivo de de amónio
• Anemómetro
• Barómetro
• Sensor de tensão arterial
• Sensor de concentração de CO2
• Eléctrodo selectivo de cálcio
• Sensor de capacitância
• Eléctrodo selectivo de cloreto
• Colorímetro
• Sensor de condutividade
• Sensor de corrente elétrica alta
• Sensor de corrente elétrica
• Sensor de tensão elétrica
• Monitor de radiação nuclear
• Sensor de oxigénio dissolvido
• Sensor de força
• EasyTemp® - Liga diretamente à porta USB da unidade portátil
• Eletrocrdiograma
• Amplificador para elétrodos
• Sensor da velocidade de cursos de água
• Balança de chão
• Sensor de pressão
• Go!Temp® - Liga diretamente à porta USB do computador
• Dinamómetro manual
• Sensor de ritmo batimentos cardíacos
• Amplificador de sinal
• Sensor de luminosidade
• Sensor de campo magnético
• Estação de estudo do ponto de fusão
• Microfone
• Eléctrodo selectivo de nitrato
• Sensor de concentração de Oxigénio no ar
• Sensor ORP (Potencial redox)
• Sensor de pH
• Sensor de humidade do ar
• Cinturão para monitorizar a respiração (requer sensor de pressão)
• Sensor de movimento de rotação
• Sensor de salinidade total
• Sensor de humidade do solo
• Medidor do nível sonoro
• Sensor de respiração (volume do ar)
• Termopar de tipo K
• TI-Light - Vendido apenas com o CBL 2™
• TI-Temp - Vendido apenas com o CBL 2™
• TI-Voltage - Vendido apenas com o CBL 2™
• Sensor de pH de dupla junção
• Sensor de turvação da água
• Sensor de ultravioletas UVA
• Sensor de ultravioletas UVB
• Sistema de corrente constante Vernier
• Conta-gotas Vernier
• Termómetro de infravermelhos Vernier
• Detetor de movimentos Vernier
• Célula Fotoeléctrica Vernier
• Sensor de voltagem
• Sensor de temperatura de grande alcance