Contrassegnare le risposte come corrette o non corrette

È possibile utilizzare l'area di lavoro Revisione per contrassegnare le risposte selezionate come corrette o non corrette. Se si sta rivedendo un documento con una risposta corretta già contrassegnata, la risposta corretta può essere modificata. In una domanda A scelta multipla con più risposte, è possibile aggiungere altre risposte corrette.

Se la casella Mostra risposta corretta è selezionata, le risposte contrassegnate come corrette vengono evidenziate in verde.

I dati vengono ricalcolati sulla base delle risposte corrette e il riquadro Vista dati viene aggiornato per riflettere le modifiche.

Per contrassegnare una risposta come corretta:

▶ Nel riquadro Studenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno studente e scegliere Segna come corretta.
▶ Nel riquadro Vista dati, fare clic con il pulsante destro del mouse su una risposta e fare clic su Segna la risposta selezionata come corretta.
▶ Nel riquadro Vista dati, fare clic su una risposta e selezionare Segna la risposta selezionata come corretta nel riquadro Strumenti Revisione.

Nelle domande A scelta multipla con più risposte, i segni di spunta sono visualizzati accanto alle risposte.

▶ Fare clic su un segno di spunta per contrassegnare una risposta come corretta.

Quando si contrassegna una risposta come non corretta, l'evidenziazione verde viene rimossa.

Per contrassegnare una risposta come non corretta:

▶ Nel riquadro Studenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno studente e scegliere Rimuovi come corretta.
▶ Nel riquadro Vista dati, fare clic con il pulsante destro del mouse su una risposta e fare clic su Segna la risposta selezionata come non corretta.
▶ Nelle domande A scelta multipla con più risposte, fare clic sul segno di spunta verde.

Nota: se si modifica una risposta come corretta o non corretta, gli eventuali punteggi già assegnati manualmente agli studenti per le risposte corrette o non corrette non verranno cambiati.

Quando si contrassegnano le risposte, nei diversi tipi di domanda si producono i seguenti effetti.

 

Tipi di domanda

matrice

Scelta multipla, Risposta singola

Immagine Etichetta, Risposta singola

Immagine Punto su, Risposta singola

Risposta singola - Inserendo una nuova risposta si sostituisce la risposta corrente. Rimuovendo una risposta si lascia la domanda senza risposte corrette.

Scelta multipla, risposte multiple

Immagine Etichetta, Risposte multiple

Immagine Punto su, Risposte multiple

Inserendo una nuova risposta si aumenta l'insieme delle risposte corrette. Ad esempio, una risposta "A e B" diventa "A e B e C." Rimuovendo una risposta si riduce l'insieme delle risposte corrette.

Risposta aperta: Descrizione

Risposta aperta: Corrispondenza di testo

Equazione: f(x) e y=

Per Punti di coordinate:

Espressione: Variabile

Chimica

Inserendo una nuova risposta si aumenta l'insieme delle risposte corrette. Rimuovendo una risposta si lascia la domanda senza risposte corrette.

Espressione: Numerica

L'aggiunta di una nuova risposta, con o senza tolleranza, sostituisce la risposta corrente. Rimuovendo una risposta si lascia la domanda senza risposte corrette.

 

Gli esempi che seguono mostrano risposte contrassegnate come corrette in diverse viste dati.

 

Vista diagramma a barre, domanda A scelta multipla con più risposte e due risposte corrette, organizzata in base a Mostra le risposte degli studenti separate e nessuno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista diagramma a barre, domanda A scelta multipla con più risposte e due risposte corrette, organizzata in base a Mostra le risposte degli studenti separate e uno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista diagramma a barre, domanda A scelta multipla con più risposte e due risposte corrette, organizzata in base a Mostra le risposte degli studenti raggruppate e nessuno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista diagramma a barre, domanda A scelta multipla con più risposte e due risposte corrette, organizzata in base a Mostra le risposte degli studenti raggruppate e uno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista tabella delle frequenze, domanda A scelta multipla con una risposta corretta e nessuno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista tabella degli studenti, domanda A scelta multipla con una risposta corretta e uno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista grafico, domanda Equazione y= con una risposta corretta e nessuno studente selezionato nel riquadro Studenti.

 

Vista grafico, domanda Equazione y= con una risposta corretta e uno studente selezionato nel riquadro Studenti.