Attribuzione di nome alla rete della classe

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Nome della rete della classe, completare i passaggi seguenti per attribuire un nome alla rete della classe.

1. Digitare il nome da assegnare alla rete della classe nel campo TI-NAV-N.

Utilizzare un nome che sia unico, facile da ricordare e da identificare. Il nome della rete della classe può contenere fino a 22 caratteri. I nomi possono essere costituiti da lettere, numeri, spazi ma non possono contenere ? " $ \ ! [ ] +.

2. Fare clic su Avanti per configurare il punto di accesso senza alcuna modifica.

—oppure—

3. Fare clic su Avanzate per selezionare una banda o un canale operativo diverso.
• Se il punto di accesso a TI-Nspire™ Navigator™ è collegato, è possibile selezionare un canale operativo diverso.
• Se il punto di accesso a TI-Nspire™ CX Navigator™ è collegato, è possibile selezionare una banda 2,4 GHz o una banda 5 GHz e selezionare un canale operativo diverso.

Nota: i canali operativi disponibili per la selezione sono determinati dalla versione di software installata.

Importante! Se si utilizzano schede di rete wireless TI-Nspire™ CX – v2, è possibile selezionare la banda 2,4 GHz o 5 GHz. Se si utilizza una combinazione di reti di schede wireless, è necessario selezionare la banda 2,4 GHz.

4. Fare clic su Fatto.

La finestra di dialogo Configurazione del punto d'accesso si apre e il software configura il punto di accesso e applica il nome della rete della classe.

Importante! Non scollegare il punto di accesso durante la configurazione.

Quando il processo di configurazione è completo, è possibile associare i client wireless.