Operazioni con le applicazioni

Le opzioni per lavorare con le applicazioni includono:

• Creazione di un nuovo documento e selezione di un'applicazione
• Inserimento di una nuova pagina e di un'applicazione a un documento aperto
• Inserimento di più applicazioni per pagina in un documento

Inserimento di un'applicazione

Ci sono più modi per inserire un'applicazione in una pagina:

• quando si crea un nuovo documento, utilizzare il Touchpad o i numeri corrispondenti per selezionare un'applicazione dal relativo elenco.
• Per inserire una nuova pagina e un'applicazione a un documento aperto, premere / ~, quindi selezionare un'applicazione dall'elenco.

Ad esempio, premere 2 per aggiungere l'applicazione Grafici alla pagina. L'applicazione si apre nell'area di lavoro.

È inoltre possibile premere c, quindi selezionare un'applicazione dalla schermata Home facendo clic su una delle seguenti icone dell'applicazione:

Calcolatrice

Grafici

Geometria

Foglio elettronico

Dati e statistiche

Notes

Vernier DataQuest™

Utilizzo di più applicazioni su una pagina

È possibile inserire sino a quattro applicazioni per pagina.

Un nuovo documento creato contiene lo spazio per l'inserimento di una sola applicazione. È tuttavia possibile inserire più applicazioni in una stessa pagina modificandone il layout in modo da contenere fino a quattro applicazioni contemporaneamente.

È possibile scegliere un layout standard, selezionabile come opzione di menu, oppure è possibile personalizzare un layout per adattarlo alle proprie necessità.

Scelta di un layout di pagina standard

1. Premere ~ 5 2 per visualizzare le opzioni di layout.

2. Premere il numero corrispondente al layout desiderato.

Ad esempio, premere 2 per creare un layout di pagina con due riquadri verticali.

3. Premere / e per spostarsi tra i riquadri. Un contorno in grassetto indica che il riquadro è attivo.
4. Premere b, quindi premere il numero dell'applicazione da inserire nel nuovo riquadro. Ad esempio, premere 4 per inserire l'applicazione Foglio elettronico nella pagina.

 

Nota: è possibile modificare il layout della pagina per inserire o eliminare applicazioni in qualunque momento. Per eliminare un'applicazione, è necessario selezionarla.

Creazione di un layout di pagina personalizzato

Se i layout standard non soddisfano le necessità, è possibile personalizzare lo spazio assegnato alle applicazioni su una pagina.

1. Premere ~ 5 per visualizzare le opzioni di layout.

2. Premere 1 per selezionare l'opzione di suddivisione personalizzata.

Viene visualizzato il layout standard con un una linea di divisione tra i riquadri delle applicazioni Utilizzare le frecce () al centro della linea di divisione per regolare la dimensione dei riquadri.

3. Premere £, ¤, ¡ o ¢ per spostare la linea di divisione o regolare l'altezza e la larghezza dei riquadri del layout.
4. Premere + o - per selezionare un layout definito.
• Premendo - si ripristina il layout a pagina intera.
• Premendo + una volta si passa dal layout verticale al layout orizzontale. Premere - per ripristinare il layout verticale.
• Premendo + due volte si aggiunge un terzo riquadro alla pagina. Premendo + più volte è possibile scegliere tra un layout di pagina verticale e orizzontale con tre riquadri.
• Premendo + cinque volte si inserisce nella pagina un quarto riquadro. Premere - per selezionare in successione le opzioni di layout precedenti.
5. Premere x o · per accettare le dimensioni del layout.
6. Premere / e per spostarsi tra i riquadri. Un contorno in grassetto indica che il riquadro è attivo.

Scambio di applicazioni in una pagina

Se si desidera modificare la posizione di alcune applicazioni in una pagina contenente più applicazioni, è possibile "scambiare" le posizioni di due applicazioni.

1. Premere ~ 5 Layout pagina 4 Scambia applicazioni.

L'applicazione selezionata viene evidenziata da un bordo nero spesso e lampeggiante e sullo schermo appare il cursore Scambia applicazioni  é.

Nota: in un layout a due riquadri, l'applicazione selezionata passa automaticamente nel riquadro opposto. Premere  x  oppure · per completare lo scambio.

2. Premere £, ¤, ¡ o ¢ per posizionare il cursore sopra l'altra applicazione da scambiare.
3. Premere x oppure · per completare lo scambio.

Nota: premere d per annullare lo scambio.

Raggruppamento di applicazioni

Per raggruppare fino a quattro pagine di applicazioni in una sola pagina:

1. Selezionare la prima pagina della serie.
2. Dal menu Documento, selezionare Layout pagina > Raggruppa.

Premere ~ 5 7.

La seconda pagina viene raggruppata con la prima. Il layout della pagina si modifica automaticamente per visualizzare tutte le pagine del gruppo.

Separazione di pagine

Per separare le pagine:

1. Selezionare la pagina raggruppata.
2. Dal menu Documento, selezionare Layout pagina > Separa.

—Oppure—

Premere ~ 5 8.

Vengono ripristinate le singole pagine per ciascuna applicazione.

Eliminazione di un'applicazione da una pagina

1. Fare clic sull'applicazione da eliminare.
2. Dal menu Documento, selezionare Layout pagina > Elimina applicazione.

—Oppure—

Premere ~ 5 5.

L'applicazione selezionata viene eliminata.

Per annullare un'eliminazione, premere Ctrl-Z.