Salvataggio di documenti

Per salvare un documento nella cartella Documenti:

1. Premere ~ per aprire il menu Documenti, quindi selezionare File > Salva.

Nota: è altresì possibile premere ~ 1 4 o / S per salvare un documento.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

Se si sta salvando il documento per la prima volta, viene chiesto di specificare una cartella e un nome per il salvataggio. La cartella predefinita è My Documents (Documenti).

2. Digitare un nome per il documento.
3. Fare clic su Salva per salvare il documento nella cartella Documenti.

Salvataggio del documento in una cartella diversa

Per salvare il documento in una cartella diversa:

1. In un documento aperto, premere ~ 1 5.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

2. Premere g e per spostarsi all'elenco delle cartelle esistenti. Viene selezionata la prima cartella nell'elenco.
3. Utilizzare ¤ e £ per scorrere l'elenco delle cartelle.
4. Per selezionare e aprire una cartella, premere x.
5. Digitare un nome per il documento.
6. Fare clic su Salva per salvare il documento nella cartella selezionata.

Salvataggio di un documento in una nuova cartella

Per salvare il documento in una nuova cartella:

1. In un documento aperto, premere ~ 1 5.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

 

À

Icona nuova cartella

Á

Digita nome nuova cartella.

2. Premere e finché l'icona Nuova cartella non viene evidenziata, quindi premere · per creare una nuova cartella.

La nuova cartella viene aggiunta in fondo all'elenco delle cartelle esistenti. Per impostazione predefinita, il nome della cartella è "Folder1".

3. Digitare un nome per la nuova cartella, quindi premere · per salvare.
4. Premere nuovamente · per aprire la cartella.

Il campo Nome file diventa attivo.

5. Digitare un nome per il documento.
6. Fare clic su Salva per salvare la nuova cartella.