Gestione documenti

Documenti è un'area per la gestione dei file che consente l'archiviazione e l'organizzazione dei documenti. La figura sotto mostra lo schermo Documenti e ne identifica le parti principali Ciascuna di queste parti è descritta dettagliatamente di seguito.

À

Cartella espansa

Á

Documento attivo, non salvato

Â

Cartella compressa

Ã

Indicatori di stato del sistema

Ä

Dimensione file

Esplorazione dei file Documenti

Per accedere allo schermo Documenti:

▶ Premere c 2.

Nota:se si sta lavorando in una pagina, premere / £ / £.

Lo schermo Documenti viene aperto e vengono visualizzati tutti i file e le cartelle presenti sul palmare.

• Per ordinare le colonne in base al nome o alla dimensione, fare clic sull'intestazione della colonna. Fare nuovamente clic per modificare l'ordinamento da ascendente a discendente.
• Per scorrere il contenuto di Documenti, fare clic o afferrare la barra di scorrimento.
• Per espandere una sola cartella, puntare l'icona della cartella e fare clic oppure premere / ¢. Per comprimerla, fare nuovamente clic oppure premere / ¡.
• Per espandere tutte le cartelle, premere b 7. Per comprimerle, premere b 8.

Rinomina di cartelle o documenti

Per rinominare una cartella o un documento:

1. Premere i tasti £ e ¤ per evidenziare il documento o la cartella da rinominare.
2. Premere b 2.

 

Il nome del documento o della cartella viene evidenziato.

3. Digitare un nuovo nome e premere · per terminare la modifica.

Nota: Premere d per annullare.

Creazione di cartelle

Esistono due metodi per creare una cartella:

• È possibile creare una cartella mentre si salva un nuovo documento: Le opzioni di menu Salva e Salva con nome... consentono di inserire un nuovo nome di cartella per il documento.
• È possibile creare una cartella direttamente dallo schermo Documenti. Premere b 1. Digitare un nome per la nuova cartella e premere x o · per inserirlo.

Convenzioni per l'attribuzione di nomi a file e cartelle

I nomi delle cartelle devono essere univoci I nomi di file e cartelle possono essere molto lunghi ed essere composti dalla maggior parte dei caratteri disponibili, spazi e segni di punteggiatura compresi

Nota: se si pensa di effettuare il trasferimento di questi documenti sul proprio computer per utilizzarli nel software TI-Nspire™, è opportuno usare nomi accettati dal computer. Evitare l'uso di punteggiatura, barre (\, /) o simboli.

Eliminazione di documenti e cartelle

1. Premere i tasti £ e ¤  per evidenziare il documento o la cartella da eliminare.
2. Premere / b 6.

—Oppure—

Premere ..

Viene aperta una finestra di dialogo che chiede di confermare l'eliminazione del file o della cartella.

3. Premere x o · per selezionare Sì.

Il documento viene eliminato.

Duplicazione di documenti e cartelle

Utilizzare Copia / C e Incolla / V per duplicare documenti e cartelle.

Per copiare un documento in un'altra cartella, selezionare la cartella desiderata e incollarvi il documento.

Ripristino di documenti eliminati

La maggior parte delle operazioni eseguite nello schermo Documenti possono essere annullate. Premere / Z Annulla per annullare l'ultima operazione fino a ripristinare il documento eliminato.