Informazioni sui sensori Vernier LabQuest®

È possibile scegliere tra una vasta gamma di sensori Vernier LabQuest® e interfacce per acquisire i dati durante l'esecuzione dell'applicazione Vernier DataQuest™ con il software TI-Nspire™.

Alloggiamento lab TI-Nspire

L’Alloggiamento lab TI-Nspire consente di collegare più di un sensore LabQuest® alla volta.

 

Interfaccia del sensore

Descrizione

Basetta TI-Nspire™ Lab Texas Instruments

Questo sensore può essere utilizzato con un palmare, computer o come sensore autonomo.

L'interfaccia del sensore consente di collegarsi e utilizzare da uno a cinque sensori contemporaneamente. Può essere utilizzata nel laboratorio o in una postazione di acquisizione remota.

La basetta lab supporta due sensori digitali e tre sensori analogici.

Inoltre l'alloggiamento lab supporta sensori per l'acquisizione di dati campione, quali misuratore battito cardiaco durante la presa o misuratore di pressione sanguigna.

Dopo aver utilizzato l'alloggiamento lab come sensore remoto, è possibile scaricare dati su un palmare o un computer.

Interfacce del sensore a un solo canale

Le interfacce del sensore a un solo canale possono essere collegate solo a un singolo sensore alla volta. Questi sensori dispongono di un connettore mini USB per un palmare o un connettore standard USB per un computer. Per un elenco completo dei sensori compatibili, vedere Sensori compatibili.

 

Interfaccia del sensore

Descrizione

Vernier EasyLink®

Questa interfaccia del sensore è utilizzata con i palmari. Dispone di un connettore USB in modo che possa essere inserito direttamente nel palmare.

Collegare i sensori a Vernier EasyLink® per:

• Misurare la pressione barometrica.
• Misurare la salinità di una soluzione.
• Studiare la relazione tra pressione e volume (legge di Boyle).

Vernier Go!Link®

Questa interfaccia del sensore è utilizzata con i computer. Dispone di un connettore standard in modo che possa essere inserito direttamente nel computer Windows® o Mac®.

Collegare i sensori a Vernier GoLink® per:

• Misurare l'acidità o l'alcalinità di una soluzione.
• Monitorare i gas che contribuiscono all'effetto serra.
• Misurare il livello del suono in decibel.

Tipi di sensori LabQuest®

• Sensori analogici. I sensori di temperatura, luce, pH e voltaggio sono sensori analogici e richiedono un'interfaccia del sensore.
• Sensori digitali. Fototraguardo, misuratori di radiazione e contagocce sono sensori digitali. Questi sensori possono essere utilizzati unicamente con la basetta TI-Nspire™ Lab.
• Sensori USB a collegamento diretto. Questi sensori si collegano direttamente a un palmare o a un computer e non richiedono un'interfaccia del sensore.

Sensori per palmari

Di seguito si elencano alcuni sensori che è possibile utilizzare con un palmare.

 

Sensore

Descrizione

Texas Instruments CBR 2™

Questo sensore analogico si collega direttamente ai palmari TI-Nspire™ CX II attraverso la porta mini USB. È utilizzato per esplorare e rappresentare graficamente il movimento.

Questo sensore lancia automaticamente l'applicazione Vernier DataQuest™ quando viene collegato al palmare. L'acquisizione dei dati inizia quando si seleziona la funzione Abbinamento movimenti.

Questo sensore acquisisce fino a 200 campioni al secondo.

Utilizzare questo sensore per:

• Misurare la posizione e la velocità di una persona o di un oggetto.
• Misurare l'accelerazione di un oggetto.

Sensore di temperatura Vernier EasyTemp®

Questo sensore analogico si collega direttamente ai palmari TI-Nspire™ CX II attraverso la porta mini USB ed è utilizzato per acquisire intervalli di temperature. È possibile progettare esperimenti per:

• Acquisire dati meteorologici.
• Registrare i cambiamenti di temperatura dovuti a reazioni chimiche.
• Eseguire studi sul calore di fusione.

Sensori per computer

La seguente tabella elenca alcuni sensori che è possibile utilizzare con un computer.

Sensore

Descrizione

Sensore di temperatura Vernier Go!Temp®

Questo sensore analogico si collega alla porta USB del computer ed è utilizzato per acquisire gli indici di temperatura.

È possibile utilizzare questo sensore per:

• Acquisire dati meteorologici.
• Registrare i cambiamenti di temperatura dovuti a reazioni chimiche.
• Eseguire studi sul calore di fusione.

Sensore di movimento Vernier Go!Motion®

Questo sensore analogico si collega alla porta USB del computer ed è utilizzato per misurare l'accelerazione e la velocità.

Utilizzare questo sensore per:

• Misurare la posizione e la velocità di una persona o di un oggetto.
• Misurare l'accelerazione di un oggetto.

Sensori LabQuest® compatibili

I seguenti sensori possono essere utilizzati con l'applicazione Vernier DataQuest™.

• Accelerometro 25-g
• Rivelatore di tensione 30 volt
• Accelerometro a 3 assi
• Accelerometro low-g
• CBR 2™ - si collega direttamente alla porta USB del palmare
• Go!Motion® - si collega direttamente alla porta USB del computer
• Sensore di temperatura extra lungo
• Sensore di temperatura in acciaio inossidabile
• Sensore di temperatura superficiale
• Elettrodo iono-selettivo per l'ammonio
• Anemometro
• Barometro
• Sensore di pressione sanguigna
• Sensore di gas CO2
• Elettrodo iono-selettivo per il calcio
• Sensore di carica
• Elettrodo iono-selettivo per il cloruro
• Colorimetro
• Sensore di conducibilità
• Sensore di correnti elevate
• Rilevatore di corrente
• Sonda di tensione differenziale
• Misuratore di radiazione digitale
• Sensore di ossigeno disciolto
• Sensore di forza
• EasyTemp® - si collega direttamente alla porta USB del palmare
• Sensore per elettrocardiogramma
• Amplificatore per elettrodo
• Sensore di bassa portata
• Sensore di forza a piatto
• Sensore di pressione del gas
• Go!Motion® - si collega direttamente alla porta USB del computer
• Dinamometro manuale
• Misuratore battito cardiaco durante la presa
• Amplificatore per strumentazione
• Rivelatore di luce
• Sensore di campo magnetico
• Kit di fusione
• Microfono
• Elettrodo iono-selettivo per il nitrato
• Sensore di ossigeno gas
• Sensore ORP (Oxidation-Reduction Potential, ossidazione-riduzione potenziale)
• pH-metro
• Sensore di umidità relativa
• Cintura per ritmo respiratorio (richiede sensore di pressione del gas)
• Sensore di movimento rotatorio
• Sensore di salinità
• Sensore di umidità del suolo
• Fonometro
• Spirometro
• Termocoppia
• TI-Luce - Venduto solo con CBL 2™
• TI-Temp - Venduto solo con CBL 2™
• TI-Voltaggio - Venduto solo con CBL 2™
• pH-metro piatto tris compatibile
• Sensore di torbidezza
• Sensore di UVA
• Sensore di UVB
• Sistema a corrente costante Vernier
• Contagocce Vernier
• Termometro a infrarossi Vernier
• Rivelatore di movimento Vernier
• Fototraguardo Vernier
• Rivelatore di tensione
• Sensore di temperatura ad ampio range