Menu TI System
Questo sottomenu si trova sotto Altri moduli.
Nota: Quando si crea un nuovo programma che utilizza questo modulo, si consiglia di utilizzare il tipo di programma Condivisione dati. In questo modo verranno importati tutti i moduli pertinenti.
|
Voce |
Descrizione |
|---|---|
|
from ti_system import * |
Importa tutti i metodi (funzioni) dal modulo ti_system. |
|
recall_value("nome") |
Richiama una variabile OS predefinita (valore) denominata "name". |
|
store_value("name",value) |
Memorizza una variabile Python (valore) in una variabile OS denominata "name". |
|
recall_list("name") |
Richiama una lista OS predefinita denominata "name". |
|
store_list("name",list) |
Memorizza una lista Python (elenco) in una variabile di lista OS denominata "name". |
|
eval_function("name",value) |
Valuta una funzione OS predefinita al valore specificato. |
|
get_platform() |
Restituisce "hh" per il palmare e "dt" per il desktop. |
|
get_key() |
Restituisce una stringa che rappresenta il tasto premuto. Il tasto '1' restituisce "1", 'esc' restituisce "esc" e così via. Quando viene richiamato senza alcun parametro - get_key() - restituisce immediatamente. Quando viene richiamato con un parametro - get_key(1) - attende finché non viene premuto un tasto. |
|
get_mouse() |
Restituisce le coordinate del mouse come tuple di due elementi, la posizione dei pixel dell’area o (-1,-1) se fuori dall’area. |
|
while get_key() != "esc": |
Esegue i comandi nel loop "while" finché non viene premuto il tasto "esc". |
|
clear_history() |
Cancella la cronologia della Shell. |
|
get_time_ms() |
Restituisce il tempo in millisecondi con una precisione al millisecondo. Questa funzionalità può essere utilizzata per calcolare una durata piuttosto che determinare l’ora effettiva. |