Menu Matematica

Nota: Quando si crea un nuovo programma che utilizza questo modulo, si consiglia di utilizzare il tipo di programma Calcoli matematici. In questo modo verranno importati tutti i moduli pertinenti.

Voce

Descrizione

from math import *

Importa tutti i metodi (funzioni) dal modulo matematico.

fabs()

Restituisce il valore assoluto di un numero reale.

sqrt() (Radice quadrata)

Restituisce la radice quadrata di un numero reale.

exp() (e alla potenza)

Restituisce e**x.

pow(x,y)

Restituisce x elevato alla potenza di y.

log(x, base)

Restituisce il logbase(x).

log(x) senza base restituisce il logaritmo naturale x.

fmod(x,y)

Restituisce il valore del modulo di x e y. Utilizzare quando x e y sono mobili.

ceil()

Restituisce il numero intero più piccolo maggiore o uguale a un numero reale.

floor() (Arrotondato per difetto)

Restituisce il numero intero più grande minore o uguale a un numero reale.

trunc()

Tronca un numero reale a un intero.

frexp()

Restituisce una coppia (y,n) dove x == y * 2**n.

 

Costante

Voce

Descrizione

e

Returns value for the constant e.

pi

Returns value for the constant pi.

 

Trigonometria

Voce

Descrizione

radians()

Converte l’angolo in gradi a radianti.

degrees()

Converte l’angolo in radianti in gradi.

sin() (Seno)

Restituisce il seno dell’argomento in radianti.

cos() (Coseno)

Restituisce il coseno dell’argomento in radianti.

tan() (Tangente)

Restituisce la tangente dell’argomento in radianti.

asin()

Restituisce l’arcoseno dell’argomento in radianti.

acos()

Restituisce l’arcocoseno dell’argomento in radianti.

atan()

Restituisce l’arcotangente dell’argomento in radianti.

atan2(y,x)

Restituisce l’arcotangente di y/x in radianti.