Transfert de fichiers entre unités

Vous pouvez envoyer des classeurs, des fichiers de système d’exploitation (OS), ainsi que d’autres dossiers vers une autre
unité TI-Nspire™.

Remarque : Les unités TI-Nspire™ CX doivent utiliser la version 4.5.1 ou ultérieure du système d’exploitation afin de transférer vers ou à partir des unités TI-Nspire™ CX II.

Règles applicables au transfert de fichiers et de dossiers

• Les opérations de transfert peuvent porter sur les classeurs et les fichiers O.S.
• Les systèmes d'exploitation ne sont pas interchangeables entre les différents types d'unités. Par exemple, il est impossible de transférer un système d'exploitation CAS vers une unité non-CAS.
• Si un classeur du même nom que celui que vous souhaitez transférer existe déjà sur l’unité réceptrice, ce dernier est renommé. Le système ajoute un chiffre à la fin de son nom afin de le rendre unique. Par exemple, si le fichier Mydata (Mesdonnées )existe sur l’unité réceptrice, il est renommé en Mydata(2) (Mesdonnées(2)).

Les deux unités affichent dans ce cas un message indiquant le nouveau nom.

• La longueur maximale d'un nom de fichier est de 255 caractères, chemin complet compris. Si un fichier transféré porte le même nom qu’un fichier existant sur l’unité nomade réceptrice et si ce nom contient déjà 255 caractères, le nom du fichier transféré est raccourci pour permettre au système d’appliquer la règle de changement de nom décrite au paragraphe précédent.
• Toutes les variables associées au classeur transféré sont jointes lors du transfert.
• Le transfert est interrompu après 30 secondes.

Attention : Certains anciens modèles d’unités TI-Nspire™ ne peuvent pas recevoir des dossiers, mais seulement des fichiers. Si un message d’erreur s’affiche lors de l’envoi d’éléments vers un ancien modèle d’unité TI-Nspire™, reportez-vous à la section Messages d’erreur et de notification standard.

Envoi d’un classeur ou dossier vers une autre unité

1. Assurez-vous que les deux unités sont connectées.
2. Ouvrez le navigateur de fichiers Mes Classeurs et localisez le fichier ou le dossier à transférer.
3. Appuyez sur les touches 5 et 6 du pavé tactile pour mettre en surbrillance le classeur ou le dossier à envoyer.
4. Appuyez sur ~ 1 6 pour sélectionner Send (Envoyer) dans le menu Documents (Classeurs).
5. Le transfert de fichier commence. Une barre de progression affiche l’état du transfert. Vous pouvez également utiliser le bouton Cancel (Annuler) de la boîte de dialogue Sending (Envoi)... pour annuler le transfert avant la fin du processus.

Au terme d'un transfert réussi, le message
« <Folder / File name> transféré comme <Folder / File name>. » s’affiche. Si le fichier a dû être renommé sur l’unité réceptrice, le nom du nouveau fichier s’affiche dans le message.

Réception d’un classeur ou d’un dossier

Aucune intervention de la part de l’utilisateur de l’unité réceptrice T-Nspire™ n’est requise. Les unités sont automatiquement mises sous tension lorsque le câble de connexion est branché.

Au terme d’un transfert réussi, le message « <Folder / File name> reçu » apparaît. s’affiche. Si le fichier a dû être renommé, le nom du nouveau fichier est indiqué dans le message.

Attention : Certains anciens modèles d’unités TI-Nspire™ ne peuvent pas recevoir des dossiers, mais seulement des fichiers. Si un message d’erreur s’affiche lors de l’envoi d’éléments vers un ancien modèle d’unité TI-Nspire™, reportez-vous à la section Messages d’erreur et de notification standard.

Annulation d’un transfert

1. Pour annuler un transfert en cours, appuyez sur Cancel (Annuler) affiché sur l’unité émettrice. L’utilisateur de l’une des deux unités nomades peut également appuyer sur la touche d.
2. Appuyez sur d ou · pour fermer la fenêtre du message d’erreur de transmission.