Cómo nombrar la red de la clase

Cuando se abra el cuadro de diálogo Nombre de red de la clase, siga los siguientes pasos para nombrar la red de la clase.

1. Escriba el nombre que desee asignar a la red de la clase en el campo TI-NAV-N.

Utilice un nombre que sea único, fácil de recordar y fácil de identificar para usted. El nombre de red de clase puede tener hasta 22 caracteres de longitud. Los nombres pueden contener letras, números y espacios, pero no pueden contener caracteres especiales como ? " $ \ ! [ ] +.

2. Haga clic en Siguiente para configurar el punto de acceso sin cambios.

— o —

3. Haga clic en Avanzado para seleccionar una banda o canal de operación diferente.
• Si el punto de acceso de TI-Nspire™ Navigator™ está conectado, puede seleccionar un canal de operación diferente.
• Si el punto de acceso de TI-Nspire™ CX Navigator™ está conectado, puede seleccionar una banda de 2.4 GHz o de 5 GHz y puede seleccionar un canal de operación diferente.

Nota: Los canales operativos disponibles para la selección son determinados por la versión del software instalado.

Importante Si está utilizando el adaptador de red TI-Nspire™ CX – adaptadores v2, puede seleccionar la banda de 2.4 GHz o 5 GHz. Si tiene una mezcla de adaptadores de red inalámbricos, debe seleccionar la banda de 2.4 GHz.

4. Haga clic en Listo.

El cuadro de diálogo Cómo configurar el punto de acceso se abre y el software configura el punto de acceso y aplica el nombre de red de clase.

Importante No desconecte el punto de acceso mientras se está configurando.

Cuando se haya completado el proceso de configuración, se puede asociar a sus clientes inalámbricos.