Cómo confirmar la versión del SO del dispositivo portátil

Si no actualizó los dispositivos portátiles durante el inicio, el asistente le pide que confirme que los salones de clases y los dispositivos portátiles de los estudiantes se actualicen a la versión del SO más reciente. La versión del SO de los dispositivos portátiles debe coincidir con la versión de software antes de poder configurar la red de clase.

Para comprobar la versión del SO  en un dispositivo portátil,

1. Presione c para encender el dispositivo portátil.
2. Seleccione Configuración > Estado para abrir la ventana de estado de dispositivo portátil.

3. Asegúrese de que el SO en el dispositivo portátil coincida con la versión de software de la computadora.
• Si la versión del SO está actualizada, seleccione Sí.
• Si la versión del SO no está actualizada, seleccione No.
4. Haga clic en Siguiente.
• Si la versión del SO no estaba actualizada, se muestra el cuadro de diálogo de Actualización de dispositivo portátil de SO requerida. Haga clic en Actualizar SO para abrir la herramienta de transferencia de Agregar SO y actualizar los dispositivos portátiles.
• Si la versión del SO está actualizado, el cuadro de diálogo Nombre de red de clase se abre y puede continuar con el proceso para establecer la red de la clase.