Cómo iniciar sesión en el sistema de TI-Nspire™ CX Navigator™ desde el dispositivo portátil

El sistema de aprendizaje para el salón de clases TI-Nspire™ CX Navigator™ usa la computadora y los dispositivos portátiles de los estudiantes. Para comunicarse con los estudiantes a través la red de TI-Nspire™ Navigator™, los estudiantes deben iniciar sesión en la red desde sus dispositivos portátiles.

Nota: No es necesario que inicie sesión para comunicarse con los dispositivos portátiles de los estudiantes; puede usar la herramienta de transferencia para borrar archivos o enviar archivos y sistemas operativos a los dispositivos portátiles de los estudiantes. No obstante, si planea participar desde su dispositivo portátil durante la sesión de clase de TI-Nspire™ Navigator™, deberá iniciar sesión en la red de TI-Nspire™ Navigator™ desde el dispositivo portátil.

Para obtener más información sobre el uso de un dispositivo portátil, consulte las guías de dispositivos portátiles disponibles en el sitio education.ti.com/guides.

Antes de iniciar sesión, asegúrese de que estén listos estos elementos:

Ha creado su cuenta de profesor en las Preferencias del profesor.
Ha iniciado una sesión de clase en su computadora.
El dispositivo portátil TI-Nspire™ está listo para iniciar sesión. (El icono  parpadea).

Antes de que los estudiantes inicien sesión, asegúrese de haber completado estos pasos:

Crear las cuentas de estudiantes.
Proporcione a los estudiantes el nombre de la red de la clase, los nombres de usuario y, si es necesario, las contraseñas.

Inicio de sesión en la red de TI-Nspire™ Navigator™

1. Para iniciar sesión, realice uno de los siguientes pasos:
En la pantalla de inicio del dispositivo portátil TI-Nspire™, seleccione 5:Configuraciones > 5:Inicio de sesión.
Desde una pantalla que no sea la pantalla de inicio, presione ~ > 8:Inicio de sesión.

En la pantalla del dispositivo portátil aparece la última red con la que estaba asociado el cliente inalámbrico.

Nota: Si el dispositivo portátil está conectado a la computadora con un cable USB, no aparecen nombres de red en la pantalla y es posible continuar con el inicio de sesión.

2. Si el nombre de la red que aparece es correcto, continúe con el inicio de sesión. Si la red no es correcta, haga clic en Red.

Las pantallas de los dispositivos portátiles muestran todas las redes a los que se han conectado y también muestran otras redes dentro del alcance.

3. Seleccione la red de la lista y haga clic en Conectar.

La pantalla de inicio de sesión muestra el estado de conexión y muestra el nombre de la red cuando la conexión es correcta.

4. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
5. Seleccione Iniciar sesión.

Aparece la pantalla Inicio de sesión satisfactorio.

6. Haga clic en Aceptar.

Iconos de estado de inicio de sesión del dispositivo portátil TI-Nspire™

Los iconos en las pantallas de los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX indican el estado de comunicación entre el dispositivo portátil y el punto de acceso, el adaptador inalámbrico o la red de TI-Navigator™. Los iconos indican el estado como sigue.

Icono

Estado

Significado

Ningún icono

 

Si no aparece ningún icono en el dispositivo portátil, el dispositivo portátil no está buscando un punto de acceso. Desconecte y vuelva a conectar el adaptador inalámbrico.

Parpadeando

El dispositivo portátil busca un punto de acceso.

Fijo

El dispositivo portátil ha encontrado un punto de acceso.

Fijo

El dispositivo portátil no se comunica con el adaptador. Quite el dispositivo portátil del adaptador, espere a que desaparezca el icono y vuelva a conectar el dispositivo portátil en el adaptador.

Parpadeando

El dispositivo portátil está conectado a la red y está listo para iniciar sesión.

Fijo

El dispositivo portátil ha iniciado sesión en la red.