Almacenamiento de las bases de conexión
Puede almacenar las bases de conexión sobre una superficie plana como una mesa o un carrito de escuela estándar, lo cual le proporciona portabilidad. Si las bases de conexión se colocan en una superficie que no se puede mover, deberá considerar la proximidad tanto con la computadora del profesor como con una fuente de alimentación.
Puede cargar dispositivos portátiles durante la noche sin problemas. Sin embargo, debe tomar en cuenta cualquier cuestión de seguridad en el edificio si el salón de clases no se puede cerrar con llave.