Configuración de la base de conexión
Cuando configure varios TI-Nspire™ Docking Station, debe utilizar una superficie plana y estable como una mesa. También puede usar un carrito de escuela estándar si necesita mover la base de conexión de un salón de clases a otro. Cuando esté decidiendo una ubicación, es importante considerar la proximidad tanto de la computadora del profesor como del acceso a una fuente de alimentación como un contacto múltiple o un tomacorriente de pared.
Realice los siguientes pasos para configurar la base de conexión.
| 1. | Coloque la base de conexión sobre la superficie. |
| 2. | Inserte los adaptadores de CA en la base de conexión y luego conecte los adaptadores en un multicontacto o en el tomacorriente de pared. |
|
|
|
Puerto de adaptador de CA |
|
Puerto estándar A (salida) |
|
|
Mini puerto B (entrada) |
| 3. | Conecte la computadora del profesor a la base de conexión (para transferir datos). |