Base de conexión Funciones

Tanto la TI-Nspire™ Docking Station como la TI-Nspire™ CX Docking Station están diseñadas para que sean fáciles de usar y fáciles de mover cuando sea necesario en un salón de clases distinto. Una vez que todos los componentes estén desempacados, la base de conexión se puede configurar para usarse en minutos.

La TI-Nspire™ Docking Station tiene 10 ranuras, cada una de las cuales puede alojar ya sea un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX o bien un dispositivo portátil TI-Nspire™. También puede asentar un dispositivo portátil TI-Nspire™ con un estuche deslizable en el frente del dispositivo portátil en la TI-Nspire™ Docking Station.

La TI-Nspire™ CX Docking Station también tiene 10 ranuras; sin embargo, esta Docking Station se diseñó específicamente para el Dispositivo Portátil TI-Nspire™ CX. No puede colocar dispositivos portátiles TI-Nspire™ en CX Docking Station

Los indicadores de luz LED que están al frente de la base de conexión brindan información sobre el estado de la batería, el estado de la transferencia e indican si el dispositivo portátil está bien asentado.

 

Ÿ

Indicador de luz LED del estado de transferencia

Indicador de luz LED del estado de la batería

Las muescas de cada lado de las bases de conexión permiten levantarlas utilizando ambas manos.

Voltee la base de conexión para ver una ranura o “canal” a lo largo de la parte inferior. Para asegurarse de que la base de conexión se encuentra plana sobre una superficie, enrosque el cable en este espacio. Puede usar el envoltorio del cable para disponer el exceso del cable USB cuando no necesite usar toda la longitud.

 

Use el canal para enrollar el cable.

Use el envoltorio del cable para disponer del exceso del cable.