Cómo cargar las baterías recargables de TI-Nspire™

El proceso de carga inicia automáticamente cuando se coloca un dispositivo portátil en una ranura si la base de conexión se encuentra conectada a una fuente de energía. De otro modo, el proceso de carga inicia cuando la base de conexión se conecta a una fuente de energía.

No es necesario que la base de conexión esté conectada a la computadora del profesor para cargar las baterías recargables de los dispositivos portátiles.

Cómo determinar el estado de las baterías en un dispositivo portátil

Los comandos del menú Las luces LED debajo de cada ranura de la base de conexión proporcionan información básica acerca del estado de la batería recargable de TI-Nspire™ o de las baterías AAA del dispositivo portátil. El estado de las baterías del dispositivo portátil se reporta en la siguiente prioridad:

• Si un dispositivo portátil tiene una batería recargable, el estado de ésta siempre se reporta, incluso si el dispositivo portátil también tiene baterías AAA.
• Si el dispositivo portátil sólo tiene baterías AAA, se reporta el estado de éstas.

Indicador de luz LED del estado de la batería

Para determinar el estado de las baterías del dispositivo portátil, observe el indicador LED de estado de la batería para la ranura debajo del dispositivo portátil. El indicador LED del estado de la batería se encuentra a la derecha del símbolo de batería ():

• El rojo indica que la batería está baja, con menos del 25 por ciento de energía
• El amarillo indica que la batería está entre el 25 y el 75 por ciento
• El verde indica que la energía de la batería está por arriba del 75 por ciento
• La luz está apagada cuando:
- La ranura está vacía.
- El dispositivo portátil no está colocado en forma correcta.
- La base de conexión no está conectada a una fuente de energía.

Cómo saber más acerca del estado de la batería

Más información disponible en el espacio de trabajo de contenido, si usa Software TI-Nspire™ CX Premium para profesores, Software TI-Nspire™ CX para profesores, o Software TI-Nspire™ CX Navigator™ para profesores. Puede ver el estado de las baterías recargables de TI-Nspire™ y el de las baterías AAA de TI-Nspire™ de los dispositivos portátiles conectados.

Tanto para baterías recargables como AAA, los niveles de estado se reportan como en los dispositivos portátiles:

• Crítico, bajo (dos a diez por ciento), 25, 50, 75 ó 100 por ciento cargadas.
• Los porcentajes se presentan en texto negro, a menos que el nivel sea crítico. El texto rojo indica que la energía de la batería está críticamente baja.
• Dos guiones (--) indican que el dispositivo portátil no tiene instalada una batería recargable ni baterías AAA.

Solución de problemas

Si la recarga falla:

• Asegúrese de que el dispositivo portátil esté colocado en forma correcta en la ranura. Las baterías no se cargan si el conector del dispositivo portátil y el conector de la ranura no están alineados.
• Verifique el conector del dispositivo portátil para asegurarse de que esté limpio. Si hay acumulaciones en el conector del dispositivo portátil, puede limpiarlas con un trapo limpio y seco o con el borrador de un lápiz. Nunca utilice un paño húmedo ni soluciones de ningún tipo.