Graficar un diagrama de dispersión
| 1. | En la aplicación de gráficos, haga un punteo en Herramientas y vaya a Entrada de gráfico/Editar >Diagrama de dispersión. |
| 2. | Use uno de los siguientes métodos para especificar dos listas para diagramar como X y Y. |
| - | Haga un punteo en para seleccionar una variable de la lista que haya definido en el problema actual. |
| - | Escriba el nombre de una variable existente de la lista, como por ejemplo v1. |
| - | Escriba los elementos de la lista directamente (por ejemplo, escriba{1,2,3}. |
| 3. | Haga un punteo en ENTRAR para graficar los datos y luego haga zoom en el área de trabajo para ver los datos graficados. |
y vaya a
para seleccionar una variable de la lista que haya definido en el problema actual.