Cómo graficar relaciones

Cómo graficar relaciones está disponible en las páginas de Gráficos y en la ventana analítica de las páginas de Geometría.

Puede definir relaciones usando ≤, <, =, >, o ≥. El operador de desigualdad (≠) no es compatible cuando se grafican relaciones.

Tipo de relación

Ejemplos

Ecuaciones y desigualdades equivalentes a
y = f(x)

• y = sqrt(x)
• y-sqrt(x) = 1/2
• -2*y-sqrt(x) = 1/2
• y-sqrt(x) ≥ 1/2
• -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2

Ecuaciones y desigualdades equivalentes a
x = g(y)

• x = sin(y)
• x-sin(y) = 1/2
• x-sin(y) ≥ 1/2

Ecuaciones y desigualdades polinomiales

• x^2+y^2 = 5
• x^2-y^2 ≥ 1/2+y
• x3+y3-6*x*y=0

Las relaciones anteriores en dominios restringidos por regiones rectangulares

• y=sin(x) and -2π<x≤2π
• y≤x2|y≥-2 and 0≤x≤3
• {x2+y2≤3, y≥0 y x≤0

Para graficar una relación:

1. En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccione Relación.

2. Escriba una expresión para la relación. Puede tocar y mantener presionada la tecla "mayor que" para seleccionar uno de los operadores de la relación.

3. Presione Intro para graficar la relación.

Sugerencias para graficar relaciones

▶ Puede definir rápidamente una relación en la línea de ingreso de una función. Coloque el cursor a la derecha inmediata del signo = y después haga un punteo en la tecla de retroceso.

Se muestra un pequeño menú con los operadores de relaciones y la opción Relación. Al elegir del menú, el cursor se coloca en la línea de ingreso de la relación.

▶ Puede escribir una relación como un texto en una página de Gráficos y luego arrastrar el objeto del texto sobre cualquier eje. La relación se grafica y se añade al historial de la relación.

Mensaje de advertencia y de error

Condición de error

Información adicional

Entrada de relación no admitida

Entrada de relación no admitida

Nota: Las siguientes entradas de relación se admiten:

• Relaciones que usan ≤, <, =, >, o ≥.
• Relaciones del polinomio en x y en y
• Relaciones equivalentes a y=f(x) or x=g(y) o a las desigualdades correspondientes
• Las relaciones anteriores en dominios restringidos por regiones rectangulares

Restricciones de dominio no admitidas para ciertas clases de relaciones equivalentes a y=f(x) o x=g(y) o a las desigualdades correspondientes.

• Las relaciones equivalentes a y=f(x) y las desigualdades correspondientes solamente pueden tener restricciones en x
• Por ejemplo: y=√(x) y 0≤x≤1 funcionará pero no así y=√(x) y 0≤y≤1
• Las relaciones equivalentes a x=g(y) y las desigualdades correspondientes solamente pueden tener restricciones en y
• Por ejemplo: x=sin(y)|−1≤y≤1 funcionará pero no así x=sin(y)|−1≤x≤1