Utilizar los asistentes
Algunas funciones del Catálogo tienen un asistente que le pedirá los datos para cada argumento. Las funciones que tienen soporte de asistente se identifican con el símbolo de una varita mágica (
).
Cómo habilitar asistentes
| 1. | Haga un punteo en para ocultar el teclado TI-Nspire™ si está presente. |
| 2. | Haga un punteo en Utilidades , y luego diríjase a Catálogo. De modo predeterminado, el Asistente de herramientas está APAGADO. |
| 3. | Deslice el botón hacia la derecha para habilitar el Asistente de herramientas. |
| 4. | Seleccione la función que desea insertar. (La función debe tener soporte de un asistente). |
| 5. | Haga un punteo en Listo. |
El asistente se abre y le pide confirmación de cada argumento antes de insertar la función en la línea de ingreso.
| 6. | Ingrese los argumentos que necesita para la función seleccionada. |
Nota: Si necesita el teclado para completar un ingreso, este se abrirá cuando haga un punteo en el campo.
| 7. | Haga un punteo en OK a medida que lo necesite para completar los datos de los parámetros de la función seleccionada. |
La función seleccionada se inserta en la línea de ingreso de la Calculadora..
Nota: Si una función de Catálogo requiere una variable definida, debe definir la variable antes de ingresar el elemento del Catálogo.
para ocultar el teclado TI-Nspire™ si está presente.
, y luego diríjase a