Ingresar expresiones matemáticas simples
Nota: Para ingresar un número negativo, haga un punteo en
en lugar de hacerlo en el signo menos.
Suponga que desea evaluar
:
| 1. | Haga un punteo en la línea de ingreso en el área de trabajo de la Calculadora. |
| 2. | Haga un punteo en para comenzar la expresión. |
| 3. | Haga un punteo en para regresar el cursor a la línea base. |
| 4. | Para completar la expresión: |
Haga un punteo en
.
| 5. | Haga un punteo en ENTRAR para evaluar la expresión. |
La expresión se muestra usando la notación matemática estándar y el resultado se muestra en el lado derecho de la línea de ingreso. Si un resultado no cabe en la misma línea que la expresión, se muestra en la línea siguiente.
La expresión y el resultado se agregan al historial de la Calculadora.
para comenzar la expresión.
para regresar el cursor a la línea base.