Anhalten von Dateiübertragungen

Sie können Dateiübertragungen jederzeit anhalten.

So halten Sie eine Dateiübertragung an

1. Klicken Sie im Übertragungswerkzeug auf Übertragung anhalten.

Das Dialogfeld „Bestätigen“ wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf Ja.

Das Übertragungswerkzeug stoppt die Übertragung und zeigt die Registerkarte Setup an.

• Wenn ein angeschlossenes Handheld bereits Dateien erhalten hat, bleiben diese auf dem Gerät.
• Die Dateien bleiben solange in der Registerkarte Status, bis Sie das Übertragungswerkzeug schließen oder die Dateien löschen.