Wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch des Netzteils

Texas Instruments legt bei der Entwicklung und Fertigung seiner Produkte den Schwerpunkt auf kompromisslose Qualität und höchstmögliche Sicherheit. Darüber hinaus sind Sie selbst als Nutzer für den sicheren Gebrauch Ihres Produkts verantwortlich. In diesem Dokument erhalten Sie wichtige Informationen zur sachgemäßen Verwendung Ihrer TI-Produkte und -Zubehörteile. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Installation

• Lesen und Befolgen der Anleitungen: Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanleitungen, bevor Sie Ihr Produkt verwenden. Diese Anleitungen müssen unbedingt beachtet werden.
• Aufbewahrung von Anleitungen: Bewahren Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanleitungen sorgfältig auf, um bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen zu können.
• Beachten von Warnhinweisen: Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung.
• Verwenden des empfohlenen Netzteils: Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.
• Prüfen der Stromversorgung: Das Netzteil Ihres TI-Produkts darf ausschließlich an AC100V-230V 50Hz/60Hz Stromversorgungen angeschlossen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ Stromversorgung am Einsatzort Ihres TI-Produkts vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren TI-Händler oder den zuständigen Stromversorger.
• Überlastung vermeiden: Die Überlastung von Anschlussdosen oder Verlängerungskabeln kann Brände oder Stromschläge zur Folge haben. Überlastete Anschlussdosen und Verlängerungskabel sowie beschädigte oder gebrochene Isolierungen und Steckkontakte sind gefährlich. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel Ihrer TI-Produkte und lassen Sie sie bei Anzeichen einer Beschädigung von einem Servicetechniker austauschen.
• Schutz von Stromkabeln: Verlegen Sie Stromkabel so, dass niemand darauf treten kann. Keine Gegenstände auf die Kabel stellen, damit die Kabel nicht eingedrückt werden. Achten Sie insbesondere auf korrekte Kabelführung an den Übergängen zwischen Kabeln und Steckern, an den Anschlussdosen, in die die Kabel eingesteckt werden, und an den Stromversorgungsanschlüssen Ihres TI-Produkts.
• Belüftung prüfen: Belüftungsschlitze und -öffnungen schützen Ihr TI-Produkt vor Überhitzung und gewährleisten dadurch seinen sicheren und störungsfreien Betrieb. Diese Belüftungsvorrichtungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Gefahr einer Blockierung besteht insbesondere auf Betten, Sofas, Teppichen etc. Platzieren Sie Ihr TI-Produkt nicht auf oder in der in der Nähe von Heizkörpern, Heizungsgittern oder anderen Wärmequellen (z. B. Verstärkern). TI-Produkte dürfen nur dann in Regalen oder Einbaugestellen platziert werden, wenn dort ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
• Keine nicht zugelassenen Zubehörteile verwenden: Bei Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von TI empfohlen werden, besteht Stromschlag- und/oder Brandgefahr!
• TI-Produkte nicht in Umgebungen mit Feuchtigkeit oder Wasser verwenden: Benutzen Sie TI-Produkte beispielsweise nicht in der Nähe von Badewannen, Spül- oder Waschbecken, in feuchten Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.
• Nicht in der Nähe von Wärmequellen platzieren: Verwenden Sie TI-Produkte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Küchenherden, offenen Kaminen oder Heizkörpern.
• Aufstellorte für TI-Produkte sorgfältig wählen: Platzieren Sie Ihr TI-Produkt nicht auf instabilen Oberflächen. Das TI-Produkt kann herunterfallen. Dabei können Personen verletzt und das Produkt beschädigt werden.
• Nicht in der Nähe medizinischer Geräte verwenden: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe medizinischer Geräte, die empfindlich gegenüber elektrischen Störungen sind. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Personen, die Herzschrittmacher tragen, oder in Patientenversorgungsbereichen von Krankenhäusern.

Wichtige Informationen

• Warten Sie nach dem Trennen des TI-Produkts vom Netzteil mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das Produkt wieder mit dem Netzteil verbinden.
• Trennen Sie das Netzteil vorsichtig von der Anschlussdose, da sich das Netzteil erwärmen kann.

Verwendung und Pflege

• Vor der Reinigung das Produkt von der Stromversorgung trennen: Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
• Keine Gegenstände in das Produkt einführen: Führen Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen (z. B. Belüftungsschlitze) in das Produkt ein. Diese Gegenstände können stromführende Teile berühren. Dadurch kann es zu einem Kurzschluss, Brand oder Stromschlag kommen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf dem Produkt verschüttet werden.
• Schutz vor Gewitter: Trennen Sie Ihr TI-Produkt während eines Gewitters von der Stromversorgung. Das Produkt sollte auch von der Stromversorgung getrennt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Ziehen Sie das Netzteil von der Anschlussdose ab und trennen Sie die Kabelverbindungen des Systems. Dadurch schützen Sie Ihr Produkt bei Gewitter vor Überspannung. Berühren Sie während eines Gewitters keine Metallteile oder Kabel Ihres TI-Produkts.

Service

• Ziehen Sie bei Vorliegen der im Folgenden aufgeführten Umstände einen qualifizierten Servicetechniker hinzu:
- Das Stromkabel oder der Anschlussstecker sind beschädigt.
- Auf dem Produkt wurde Flüssigkeit verschüttet oder es sind Gegenstände in das Produkt eingedrungen.
- Das Produkt war Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkt funktioniert nicht störungsfrei gemäß der Beschreibung in der Gebrauchsanleitung.
- Das Produkt wurde versehentlich fallen gelassen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Das Produkt zeigt eindeutige Abweichungen von der normalen Funktion. Beispiel: Der Selbsttest kann nicht mehr ausgeführt werden.
• Sicherheitsüberprüfung verlangen: Bitten Sie nach Service- oder Reparaturarbeiten den Servicetechniker um die Ausführung der empfohlenen Sicherheitsüberprüfungen, um den sicheren Betriebszustand des Produkts zu gewährleisten.