Speichern von Bildschirmen bei Verwendung der Funktion Klasse aufzeichnen

Sie können Bildschirmaufnahmen speichern, um sie in anderen TI-Nspire™ Dokumenten zu verwenden, in denen Bilder zulässig sind, oder in anderen Applikationen wie Microsoft® Word. Sie können Bildschirmabbildungen in den folgenden Formaten speichern: .jpg, .png oder .gif. Sie können ein einzelnes Bild speichern, mehrere Bilder zum Speichern auswählen oder alle aufgenommenen Bilder speichern.

Speichern von Bildschirmaufnahmen

Um Bildschirmaufnahmen zu speichern, die Sie in der Funktion Klasse aufzeichnen erfasst haben, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie im Fenster Klassenschnappschuss den Bildschirm oder die Bildschirme, die Sie als Bilddatei speichern möchten.
• Um mehrere aufeinanderfolgende Bildschirme zu speichern, klicken Sie auf das erste Bild, halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf weitere Bilder. Um Bildschirme in zufälliger Reihenfolge auszuwählen, halten Sie die Taste Strg gedrückt (Mac®: “) und klicken Sie auf jedes Bild, welches Sie speichern wollen.
• Klicken Sie auf Bearbeiten > Alle auswählen, um alle erfassten Bilschirme auszuwählen.
2. Klicken Sie auf Datei > Ausgewählte(n) Bildschirm(e) speichern oder drücken Sie Strg + S (Mac®: “ + S).

Das Dialogfeld Speichern wird angezeigt.

3. Gehen Sie auf Ihrem Computer zu dem Speicherort, an dem die Datei(en) gespeichert werden soll(en).
4. Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei bzw. Dateien ein.

Der Standarddateiname lautet Image.

5. Klicken Sie im Feld Dateitypen auf ¤, und wählen Sie dann den Dateityp aus: .png, .jpg oder .gif. Der Standarddateityp ist .jpg.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Die Datei bzw. Dateien werden im ausgewählten Ordner gespeichert.

• Beim Speichern eines Bildes wird die Datei unter dem im Feld Dateiname angegebenen Namen gespeichert.
• Beim Speichern mehrerer Bilder werden die Dateien unter dem im Feld Dateiname angegebenen Namen und einer anschließenden Nummer gespeichert, um jeden Dateinamen eindeutig zu machen. Beispiel: Image1, Image 2 usw.