Education Technology

下载操作系统、软件、应用软件、更新操作系统

TI-Innovator™ Sketch

在下载之前,请阅读许可证条款。 下载应用程序,即表明您同意许可证的条款和条件。

EULA v1.2.0

China

TI-Innovator™ Hub 数学及科学学习软件( 用于 TI 便携式装置)

单用户许可

重要提示 —— 在使用由德州仪器便携式装置

( “TIH”) ( “ ”) 。在 TIH

使 。通 使 TIH 。如 THD

退

TIH ( ”) ( “TI”) / ( ”) 使 。所

单用户许可

许可人授予阁下一项个人的、非排他性的、不可转让的 许可,许可阁下在 THD 上安装和使 电脑程序。阁下 可以为备份及存档目的而复制一份软件。阁下同意复制 软件和介质上所 现的全部版权通告和专有通告。除非 文档资料另行明确规定,否则阁下不得复制该等文 料。

阁下同意不复制任何与电脑程序相关的想法或商业秘 密,不对电脑程序的软件程序部份进 行反向工程、反向 汇编、反向编译或分析 ( 论以何种方式) 阁下如试 图复制任何与电脑 程序相关的想法或商业秘密,或者对 电脑程序的软件程序部分进行反向工程、反向汇编、 编译或分析,或者试图使电脑程序的软件程序部分内 所包含的任何软件保护方法变 得无效,本许可得自动终 止。阁下不得销售、再分发、出租、租赁或以其他方式 转让电脑 程序或其任何复制件的全部或部分。阁下承 认:对于任何违反或威胁违反本协议的行为而 言,损害 赔偿可能并不构成充分的救济,因此除了法律或衡平法 下可获得的任何其他救济 外,TI 还有权就阁下或任何 其他方的违约或威胁违约行为而寻求强制履行或禁止令

( 视情况而定

阁下如遵守单用户许可的条款,亦将获得授权将阁下持 有有效许可的任何 THD 应用程序

( App) 电脑程序

一起使用。 适用于单用户许可持有人的其他条款: 有关保证的免责声明、损害赔偿的例外情况和限

有限保证。在保证期内,许可人保证,如电脑程序适 当地安装,电脑程序将大致符合适用 的用户手册上所 述的功能规格。许可人不保证电脑程序将符合阁下的 要求,亦不保证电脑 程序的操作将是不间断的或无差 错的。电脑程序的保证期为两 ( 2) 年,从根据上述 许可条款授权的最终用户取得许可之日起算。如 在保证期内有任何不符之处,阁下必须书

面通知许可 人。如电脑程序被误用、进行未经授权的修改或安装,则本保证无效。阁下对 电脑程序进行的任何修改不包 括在本保证之内。 济。许可人的全部责任和阁下可获得的唯一救济按 许可人的选择应是:( a) 许可人退

电脑程序以获 得已付价款的返还;或 ( b) 修改或置换不符合本有限 证的电脑程序;前

提是阁下已遵守本许可。

协议所述保证是全部的保证,并且仅适用于获得许 可使用电脑程序的最终用户,即阁 下。许可人对电脑 程序不作出任何其他明示、默示或法定的保证。许可 人尤其不对适销 性、正确性、完整性、适合特定用途 及不侵犯知识产权的一切默示保证承担任何责任。 许可人亦不对因使用电脑程序所造成的或阁下或任何 其他方所遭受或产生的任何损害或

损失 ( 包括但不限 于特殊的、间接的、附带的或后果性的损害承担任 责任,即使许可人 已被告知有发生该等损害或损失 的可能性。

在美国以外的司法管辖区内,前款所述有关损害赔偿 的例外情况可能不适用于阁下。但 是,在任何此等情 况下,许可人的责任仅限于因电脑程序的许可使用所 造成的可预见的惯 常性损害赔偿,并且在适用法律允 许的程度内排除一切特殊的、间接的、附带的或后果 损害赔偿,即使许可人已被告知有发生该等损害 赔偿的可能性。

许可项下许可人的累计责任总额限于五百 ( 500) 元。 如果因许可人的过错造成人身伤害,或者因许可人重大 疏忽或故意行为造成损害赔偿,又或者许可人须根据强 制性产品责任法律承担责任,则上述有关损害赔偿的责 任限制不予适用。

一般规定

如果阁下未能遵守本协议条款,本协议将立即予以终 止。本协议终止时,阁下同意将阁下 所占有的电脑程序 的原包装以及其全部或部分复制件一并归还或销毁,并 书面形式向 TI 加以证明。

美国原软件和文档资料的出口以及再出口须遵守美国

1969 年出口管理法以修订后为准阁下有责任遵守 此等法规。阁下同意:未经美国商务部出口管理局或对 电脑程序或技术数据出口、再出口或传播可能具有管辖 权的其他政府实体的正式书面同意或许可 ( 如果要求 ) 阁下不拟亦将不会直接或间接地将电脑程序或 术数据出口、再出口或传播到任何适用的美国法律法 规限制对其进行此等出口、再出口或传播的任何国家。

如果电脑程序是根据于 1995 12 1 日或该日之后发 出的征求要约而提供给美国政府, 电脑程序是与本协议 其他内容所述的商业许可权和限制一并提供的。如果电 脑程序是根 据于 1995 12 1 日之前发出的征求要约 而提供给美国政府,电脑程序是与 FAR, 48 CFR 52.227-14 ( 1987 6 ) 或者 DFAR, 48 CFR 252.227-7013( 1988 10 )))( 以适用者为准规定的 限制性 权利 一并提供的。

协议受瑞士法律管辖并按其解释。不适用 联合国 际货物销售合同公约》。 如果本协议的任何条款或任何条款之部分无效或成为无 效,其余条款以及该条款之其余部

分仍应保持其有效 性。

协议构成阁下和 TI 间的全部协议与谅解。对本协 议的任何添加或修改必须采用书面 形式并 TI 正式授 权的代表签署。该规定也适用于对书面形式这一要求的 权。 产商是位于美国德克萨斯州达拉斯市的德州仪器

( 详细地址为:12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.)

===================================================================

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.

 

Wire

Tone

BSD License follows:

/*

* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*

* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

*

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

End of BSD license.

 

******************************************************

 

下载目录 PDF eGuide 版本 大小(KB)
TI-Innovator™ Sketch 1.6 4,540
使用手册
TI-Innovator™ Technology with Python Guidebook (English) 浏览 浏览 1.5 2,112
TI-Innovator™ Hub with TI LaunchPad™ Board Getting Started Guide (English) 浏览 浏览 1.5 9,614
Hub TI-Innovator™ con scheda TI LaunchPad™ Guida introduttiva (Italiano) 浏览 1.5 9,706
TI-Innovator™ Hub 與 TI LaunchPad™ Board 入门指南 (繁体) (Traditional Chinese) 浏览 1.5 10,158
TI-RGB Array Konfigurationsleitfaden (Deutsch) 浏览 浏览 1.5 5,249
TI-RGB Array Setup Guide (English) 浏览 浏览 1.5 5,242
TI-RGB Array Guide de configuration (Français) 浏览 浏览 1.5 5,250
TI-RGB Array Installatiehandleiding (Nederlands) 浏览 浏览 1.5 5,248
TI-RGB Array Manual de instalação (Português) 浏览 浏览 1.5 5,249
TI-RGB-Array Installationsguide (Svenska) 浏览 浏览 1.5 5,246
TI-RGB Array 安装指南 (简体) (Simplified Chinese) 浏览 浏览 1.5 5,316
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Deutsch) 浏览 浏览 1.5 24,365
TI-Innovator™ Technology Guidebook (English) 浏览 浏览 1.5 25,573
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Français) 浏览 浏览 1.5 25,834
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Nederlands) 浏览 浏览 1.5 24,526
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Português) 浏览 浏览 1.5 25,068
TI-Innovator™ Teknik Guidebok (Svenska) 浏览 浏览 1.5 25,216
TI-Innovator™ Technology 指南 (简体) (Simplified Chinese) 浏览 浏览 1.5 25,497