Education Technology

下载操作系统、软件、应用软件、更新操作系统

TI-Nspire™ CX II Handheld Operating System

在下载之前,请阅读许可证条款。 下载应用程序,即表明您同意许可证的条款和条件。

Texas Instruments Education Technology 许可协议

许可程序:TI-Nspire™ CX II 手持图形计算操作系统

重要 – 使用许可程序即表示您同意遵守德州仪器 (TI) 在线使用条款和本许可协议 (以下简称“协议”) 的条款。 请仔细阅读这些文档。如果您不同意这些条款,请勿使用许可程序

您确认:(1) 您已年满18岁;或 (2) 您年满13岁但未满18岁 (“未成年人”),您已与您的父母或监护人一起阅读过这些条款,并且您和您的父母或监护人理解并同意这些条款。如果您是使用许可程序的未成年人的父母或监护人,则您接受并同意 (i) 监督未成年人使用许可程序;(ii) 承担未成年人使用许可程序相关的所有风险和责任;(iii) 确保您或未成年人提交的所有信息的准确性和真实性;(iv) 承担未成年人访问和使用许可程序的责任并受这些条款约束。

定义:

硬件设备

TI-Nspire™ CX II 手持图形计算: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-Nspire™ CX II-C CAS

机构

商业企业,政府组织或教育机构。

许可程序

您从TI的教育技术网站上选择了上述软件程序下载或联机使用,以及任何相关文档。这还包括更换或补充原始许可程序的任何升级。

其他许可材料

根据本协议条款以外的条款获得许可的与许可程序捆绑在一起的软件和其他电子文档,包括但不限于开放源代码软件或第三方专有软件。

如果您为自己的利益行使此处授予的权利,“您”或“您的”是指您个人。但如果您签订本协议是为了行使此处授予的权利以使该机构受益,则“您”或“您的”是指您的机构。

 

根据 下面授予的许可,许可程序由德州仪器 (TI) 公司和/或任何适用的许可方 (统称为“许可方”) 授予,而不是销售。如果您接受本协议,即获得对其他许可内容的访问权限,则该内容将列在许可程序随附的适用软件清单中。您对其他许可材料的使用受适用的软件清单中指定的和/或与软件捆绑包中的其他许可材料一起标识或包含的适用其他许可条款、确认和免责声明的约束。为澄清起见,本协议不限制您在其它许可内容的任何适用许可单用户订可证。

单用户订可证

对于单用户许可,许可方授予您个人的、非独占的、不可转让的许可,可以在支持的硬件设备上使用许可程序(并在适用的情况下下载和安装)。严格禁止虚拟使用(即两个或多个用户同时使用许可程序)。您可以制作一份许可程序的副本用于备份和存档目的。您同意复制软件和媒体中显示的所有版权和所有权声明。除非文档中另有明确说明,否则您不得复制此类文档。

适用于所有许可证的附加条款:

1.限制

您不得反汇编或反编译,也不得尝试导出许可程序的源代码。您不得修改,发布,披露,显示,提供,转让,出售,出租,租赁或以其他方式提供许可程序或其任何部分。除非本协议明确允许,否则您不得转让,重新分发或再许可许可程序,如果您将您的硬件设备出售给第三方,您必须在这样做之前从硬件设备中删除许可程序。许可方保留本协议未明确授予您的许可程序中的所有权利和对许可程序的所有权利。

2.支持和改变

 

通过 https://education.ti.com/ti-cares 联系 TI 提供的对许可程序的支持。TI 保留随时自行决定终止或对许可程序进行更正,增强,改进和其他更改的权利。

3.版权

许可程序受版权和其他适用的知识产权保护。您不得删除,更改,覆盖或隐藏许可程序的任何组件的任何机密,商业秘密,商标,专利,版权或其他专有声明或其他识别标记或设计。

4.保修

TI 不保证许可程序没有错误或满足您的特定要求。许可程序按“原样”提供,包含所有错误。TI 及其许可方对许可程序不作任何明示,暗示或法定的担保或陈述,包括但不限于对适销性或特定用途适用性,对任何第三方专利,版权,商业秘密或其他知识产权的安全性或不侵权的任何暗示担保。TI提供的任何口头或书面信息或建议均不构成任何担保。

5.限制

在任何情况下,TI或其许可方均不对任何间接,附带,惩罚性或后果性的损害,利润损失,使用或数据丢失或业务中断负责,无论这些损害是否在侵权行为,合同或赔偿中注明。

在任何情况下,TI 或其许可方根据本协议或因您使用许可程序或任何涉及 TI 收集的学生数据的数据泄露而承担的总责任均不会超过 (i) 您为许可程序支付的金额或 (ii) 50美元 (US$50) 中的较高者。

某些司法管辖区不允许排除或限制附带或间接损害或限制默示保证的持续时间,因此上述限制可能不适用于您。

6.您的内容和赔偿

您声明并保证您在许可程序中使用的任何内容,或者在适用情况下,将任何内容传送到Google服务 (如Google Classroom和Google Drive) 不会侵犯他人的知识产权。您进一步声明并保证此类内容将遵守适用的第三方条款,包括但不限于与您转至Google服务的内容相关的Google要求。您同意赔偿并使 TI (包括其代理和代表)  免受因您不遵守本协议的条款和规定而造成的任何损害,成本,损失和/或责任。本条款将在本协议终止或到期后继续有效。

7.终止

在不损害任何其他权利的情况下,如果您违反本协议的条款,TI可能会终止您使用许可程序的权利。除上述授予的许可外,本协议的所有条款在本协议到期或终止后仍然继续有效。

8.出口管制

许可程序可能受到美国出口管制和制裁。您同意遵守所有适用的法律和法规。许可程序不得出口,再出口,转让或转售给美国禁运,受制裁或受限的目的地,个人或实体 (统称为“被拒绝人员”)。被拒绝人员包括但不限于商务部被拒绝人员名单,商务部实体名单,国防贸易管制局法定禁止方名单和财政部特别指定国民名单上所列的个人或实体。通过使用许可程序,您声明并保证您不在任何此类国家/地区或任何此类列表中,并且您不会向任何被拒绝的人员提供许可程序。除非获得美国法律和获得许可程序所在司法管辖区的法律授权,否则您不得使用或以其他方式出口或再出口许可程序。您还同意,您不会将许可程序用于美国法律禁止的任何目的,包括但不限于开发,设计,制造或生产核武器,化学武器或生物武器或导弹技术。有关更多信息,请参阅《美国出口管理条例》第744部分。

9.管辖法律

本协议受德克萨斯州 (美国) 法律管辖并根据其进行解释,不涉及法律冲突原则。如果具有管辖权的法院认定本协议的任何条款不可执行,则将在最大可能范围内执行该条款以实现双方的意图,本协议的其余部分将继续完全有效。本协议不受《联合国国际货物销售合同公约》或《统一计算机信息交易法》(UCITA) 的管辖。双方同意,对于因本协议引起或与本协议相关的任何争议,非专属管辖权属于德克萨斯州的法院。尽管有上述规定,任何判决均可在任何美国或外国法院执行,且任何一方均可在任何美国或外国法院寻求禁制令。TI 未能执行本协议的任何条款不应被视为放弃未来执行该条款或任何其他条款或双方之间可能存在的任何其他协议。

10.适用语言

如果TI 向您提供了本协议的英语版本的翻译版本,您同意提供该翻译版本仅为方便您的使用,并且以英语版本为准并受其控制。如果本协议的英语版本与翻译版本之间存在任何矛盾,则英语版本将具有权威性和决定性。

11.完整协议

这是您与TI 之间的完整协议,本协议取代双方之间先前与本协议主题相关的任何协议。除非以书面形式并由TI正式授权的代表签署,否则对本协议的任何修订或修改均不生效。您保证并声明您已获得所有授权和其他必要的同意,授权您签署本协议。

制造商是Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, U.S.A.

________________________________________________________________

软件清单

以下是与许可程序一起发布和/或使用的其他许可材料 (或其部分),以及相应的版权声明和适用许可。

rev20230628

下载目录 PDF eGuide 版本 大小(KB)
TI-Nspire™ CX II Handheld Operating System 5.4 13,878
使用手册
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (English) 浏览 浏览 6.0 2,597
TI-Nspire™ CX II 手持设备指导手册 (简体) (Simplified Chinese) 浏览 浏览 6.0 2,630
TI-Nspire™ CX II 計算器手冊 (繁体) (Traditional Chinese) 浏览 浏览 6.0 2,860
Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II Guía (Español) 浏览 浏览 6.0 2,695