T

T (transpor)

Matriz1TÞmatriz

Apresenta a transposta dos conjugados dos complexo da Matriz1.

Nota: Pode introduzir este operador através da escrita de @t no teclado do computador.

tan()

tan(Valor1) Þvalor

tan(Lista1) Þlista

tan(Valor1) devolve a tangente do argumento.

tan(Lista1) devolve uma lista das tangentes de todos os elementos em Lista1.

Nota: O argumento é interpretado como um ângulo expresso em graus, gradianos ou radianos, de acordo com o modo de ângulo actual. Pode utilizar ¡G ou R para substituir a definição do modo de ângulo temporariamente.

No modo de ângulo Graus:

 

No modo de ângulo Gradianos:

 

No modo de ângulo Radianos:

tan(MatrizQuadrada1) ÞMatrizQuadrada

Devolve a tangente da matriz de MatrizQuadrada1. Isto não é o mesmo que calcular a tangente de cada elemento. Para mais informações sobre o método de cálculo, consulte cos().

MatrizQuadrada1 tem de ser diagnolizável. O resultado contém sempre os números de ponto flutuante.

No modo de ângulo Radianos:

tan/()

tan/(Valor1) Þvalor

tan/(Lista1) Þlista

tan/(Valor1) devolve o ângulo cuja tangente é Valor1.

tan/(Lista1) devolve uma lista das tangentes inversas de cada elemento de Lista1.

Nota: O resultado é devolvido como um ângulo expresso em graus, gradianos ou radianos, de acordo com a definição do modo de ângulo actual.

Nota: Pode introduzir esta função através da escrita de arctan(...) no teclado.

No modo de ângulo Graus:

 

No modo de ângulo Gradianos:

 

No modo de ângulo Radianos:

tan/(MatrizQuadrada1) ÞMatrizQuadrada

Devolve a tangente inversa da matriz de MatrizQuadrada1. Isto não é o mesmo que calcular a tangente inversa de cada elemento. Para mais informações sobre o método de cálculo, consulte cos().

MatrizQuadrada1 tem de ser diagnolizável. O resultado contém sempre os números de ponto flutuante.

No modo de ângulo Radianos:

tanh()

tanh(Valor1) Þvalor

tanh(Lista1) Þlista

tanh(Valor1) devolve a tangente hiperbólica do argumento.

tanh(Lista1) devolve uma lista das tangentes hiperbólicas de cada elemento de Lista1.

tanh(MatrizQuadrada1) ÞMatrizQuadrada

Devolve a tangente hiperbólica da matriz de MatrizQuadrada1. Isto não é o mesmo que calcular a tangente hiperbólica de cada elemento. Para mais informações sobre o método de cálculo, consulte cos().

MatrizQuadrada1 tem de ser diagnolizável. O resultado contém sempre os números de ponto flutuante.

No modo de ângulo Radianos:

tanh/()

tanh/(Valor1) Þvalor

tanh/(Lista1) Þlista

tanh/(Valor1)devolve a tangente hiperbólica inversa do argumento como uma expressão.

tanh/(Lista1) devolve uma lista das tangentes hiperbólicas inversas de cada elemento de Lista1.

Nota: Pode introduzir esta função através da escrita de arctanh(...) no teclado.

No Formato complexo rectangular:

Para ver o resultado completo, prima 5 e, de seguida, utilize 7 e 8 para mover o cursor.

tanh/(MatrizQuadrada1) ÞMatrizQuadrada

Devolve a tangente hiperbólica inversa da matriz de MatrizQuadrada1. Isto não é o mesmo que calcular a tangente hiperbólica inversa de cada elemento. Para mais informações sobre o método de cálculo, consulte cos().

MatrizQuadrada1 tem de ser diagnolizável. O resultado contém sempre os números de ponto flutuante.

No modo de ângulo Radianos e Formato complexo rectangular:

Para ver o resultado completo, prima 5 e, de seguida, utilize 7 e 8 para mover o cursor.

tCdf()

tCdf(LimiteInferior, LimiteSuperior, dfs) Þnúmero se LimiteInferior e LimiteSuperior forem números, lista se LimiteInferior e LimiteSuperior forem listas

Calcula a probabilidade da distribuição Student- t entre LimiteInferior e LimiteSuperior para os graus de liberdade especificados df.

Para P(X { LimiteSuperior), defina LimiteInferior = .9E999.

 

Text

TextCadeiaDePedido[, MostrarMarcador]

Programar comando: Interrompe o programa e mostra a cadeia de caracteres CadeiaDoPedido numa caixa de diálogo.

Quando o utilizador seleccionar OK, a execução do programa continua.

O argumento marcador opcional pode ser qualquer expressão.

Se omitir MostrarMarcador e avaliar para 1, a mensagem de texto é adicionada ao histórico da Calculadora.
Se MostrarMarcador avaliar para 0, a mensagem de texto não é adicionada ao histórico.

Se o programa necessitar de uma resposta escrita do utilizador, consulte Request, aqui, ouRequestStr, aqui.

Nota: Pode utilizar este comando num programa definido pelo utilizador, mas não numa função.

Defina um programa que interrompa a visualização após cinco números aleatórios numa caixa de diálogo.

No modelo Prgm...EndPrgm, complete cada linha, premindo @ em vez de ·. No teclado do computador, prima sem soltar Alt e prima Enter.

 

Define text_demo()=Prgm

  For i,1,5

    strinfo:=”Random number“ & string(rand(i))

    Text strinfo

  EndFor

EndPrgm

 

Executar o programa:

text_demo()

 

Amostra de uma caixa de diálogo:

Then

 

 

tInterval

tInterval Lista[,Freq[,NívelC]]

(Entrada da lista de dados)

tInterval v,sx,n[,NívelC]

(Entrada estatística do resumo)

Calcula um intervalo de confiança t. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.CLower, stat.CUpper

Intervalo de confiança para uma média de população desconhecida

stat.x

Média da amostra da sequência de dados da distribuição aleatória normal

stat.ME

Margem de erro

stat.df

Graus de liberdade

stat.sx

Desvio padrão da amostra

stat.n

Comprimento da sequência de dados com a média da amostra

tInterval_2Samp

tInterval_2Samp Lista1, Lista2 [, Freq1 [, Freq2 [, NívelC [, Combinado ]]]]

(Entrada da lista de dados)

tInterval_2Samp v1, sx1, n1, v2, sx2, n2 [, NívelC [, Combinado ]]

(Entrada estatística do resumo)

Calcula um intervalo de confiança t de duas amostras. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Combinado = 1 combina variações; Combinado = 0 não combina variações.

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.CLower, stat.CUpper

Intervalo de confiança com probabilidade da distribuição do nível de confiança

stat.x1 - x2

Médias das amostras das sequências de dados da distribuição aleatória normal

stat.ME

Margem de erro

stat.df

Graus de liberdade

stat.x1, stat.x2

Médias das amostras das sequências de dados da distribuição aleatória normal

stat.sx1, stat.sx2

Desvios padrão das amostras para Lista 1 e Lista 2

stat.n1, stat.n2

Número de amostras em sequências de dados

stat.sp

Desvio padrão combinado. Calculado quando Combinado = SIM.

tPdf()

tPdf(ValX, df) Þnúmero se ValX for um número, lista se ValX for uma lista

Calcula a função de densidade da probabilidade (pdf) para a distribuição Student- t num valor x especificado com os graus de liberdade especificados df.

 

trace()

trace(MatrizQuadrada)Þvalor

Apresenta o traço (soma de todos os elementos na diagonal principal) de MatrizQuadrada.

Try

Try

     bloco1

Else

     bloco2

EndTry

Executa o bloco1 excepto se ocorrer um erro. A execução do programa transfere-se para bloco2 se ocorrer um erro em bloco1. A variável do sistema errCode contém o código de erro para permitir que o programa efectue a recuperação do erro. Para obter uma lista de códigos de erros, consulte “Mensagens e códigos de erros”, aqui.

bloco1 e bloco2 podem ser uma única palavra ou uma série de palavras separadas pelo carácter “:”.

Obs para introdução do exemplo: Para obter instruções sobre como introduzir programas com várias linhas e definições de funções, consulte a secção Calculadora do manual do utilizador do produto.

Exemplo 2

Para ver os comandos Try, ClrErr e PassErr na operação, introduza o programa de valores próprios() apresentado à direita. Execute o programa através da execução de cada uma das seguintes expressões.

Nota: Consulte também ClrErr, aqui, e PassErr, aqui.

Definir valores próprios(a,b)=Prgm

© Os valores próprios do programa(A,B) mostra os valores próprios de A·B

Ensaio

    Disp "A= ",a

    Disp "B= ",b

    Disp " "

    Disp "Valores próprios de A·B são:",eigVl(a*b)

Else

    If errCode=230 Then

        Disp "Error: Produto de A·B tem de ser uma matriz quadrada"

        ClrErr

    Else

        PassErr

    EndIf

EndTry

EndPrgm

 

tTest

tTest m0, Lista [, Freq [, Hipótese ]]

(Entrada da lista de dados)

tTest m0, x, sx, n, [ Hipótese]

(Entrada estatística do resumo)

Efectua um teste da hipótese para uma média da população desconhecida m quando o desvio padrão da população s for desconhecido. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Teste H0: m = m0, em relação a uma das seguintes:

Para Ha: m < m0, defina Hipótese<0

Para Ha: m ƒ m0 (predefinição), defina Hipótese=0

Para Ha: m > m0, defina Hipótese>0

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.t

(x N m0) / (stdev / sqrt(n))

stat.PVal

Menor nível de significância para o qual a hipótese nula pode ser rejeitada

stat.df

Graus de liberdade

stat.x

Média da amostra da sequência de dados em Lista

stat.sx

Desvio padrão da amostra da sequência de dados

stat.n

Tamanho da amostra

tTest_2Samp

tTest_2Samp Lista1, Lista2 [, Freq1 [, Freq2 [, Hipótese [, Combinado ]]]]

(Entrada da lista de dados)

tTest_2Samp v1, sx1, n1, v2, sx2, n2 [, Hipótese [, Combinado ]]

(Entrada estatística do resumo)

Calcula um teste t de duas amostras. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Teste H0: m1 = m2, em relação a uma das seguintes:

Para Ha: m1< m2, defina Hipótese<0

Para Ha: m1ƒ m2 (predefinição), defina Hipótese=0

Para Ha: m1> m2, defina Hipótese>0

Combinado=1 combina as variâncias

Combinado=0 não combina as variâncias

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

Variável de saída

Descrição

stat.t

Valor normal padrão calculado para a diferença de médias

stat.PVal

Menor nível de significância para o qual a hipótese nula pode ser rejeitada

stat.df

Graus de liberdade para a t-statistic

stat.x1, stat.x2

Médias da amostra das sequências de dados em Lista 1 e Lista 2

stat.sx1, stat.sx2

Desvios padrão da amostra das sequências de dados em Lista 1 e Lista 2

stat.n1, stat.n2

Tamanho das amostras

stat.sp

Desvio padrão combinado. Calculado quando Combinado =1.

tvmFV()

tvmFV(N, I, PV, Pmt, [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ]) Þvalor

Função financeira que calcula o valor futuro do dinheiro.

Nota: Os argumentos utilizados nas funções TVM são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. Consulte também amortTbl(), aqui.

tvmI()

tvmI(N, PV, Pmt, FV, [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ]) Þvalor

Função financeira que calcula a taxa de juro por ano.

Nota: Os argumentos utilizados nas funções TVM são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. Consulte também amortTbl(), aqui.

tvmN()

tvmN(I, PV, Pmt, FV, [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ]) Þvalor

Função financeira que calcula o número de períodos de pagamento.

Nota: Os argumentos utilizados nas funções TVM são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. Consulte também amortTbl(), aqui.

tvmPmt()

tvmPmt(N, I, PV, FV, [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ]) Þvalor

Função financeira que calcula o montante de cada pagamento.

Nota: Os argumentos utilizados nas funções TVM são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. Consulte também amortTbl(), aqui.

tvmPV()

tvmPV(N, I, Pmt, FV, [ PpY ], [ CpY ], [ PmtAt ]) Þvalor

Função financeira que calcula o valor actual.

Nota: Os argumentos utilizados nas funções TVM são descritos na tabela de argumentos TVM, aqui. Consulte também amortTbl(), aqui.

Argumento TVM*

Descrição

Tipo de dados

N

Número de períodos de pagamento

número real

I

Taxa de juro anual

número real

PV

Valor actual

número real

Pmt

Montante do pagamento

número real

FV

Valor actual

número real

PpY

Pagamentos por ano, predefinição=1

número inteiro > 0

CpY

Períodos compostos por ano, predefinição=1

número inteiro > 0

PmtAt

Pagamento devido no fim ou no início de cada período, predefiniçãot=fim

número inteiro (0=fim, 1=início)

* Estes nomes dos argumentos do valor temporal do dinheiro são similares aos nomes das variáveis TVM (como tvm.pv e tvm.pmt) que são utilizados pelo resolutor financeiro da aplicação Calculadora.No entanto, as funções financeiras não guardam os resultados ou os valores dos argumentos nas variáveis TVM.

TwoVar

TwoVar X, Y[, [Freq] [, Categoria, Incluir]]

Calcula a estatística TwoVar. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Todas as listas têm de ter a mesma dimensão, excepto para Incluir.

X e Y são listas de variáveis dependentes e independentes.

Freq é uma lista opcional de valores de frequência. Cada elemento em Freq especifica a frequência de ocorrência para cada ponto de dados X e Y correspondente. O valor predefinido é 1. Todos os elementos têm de ser números inteiros 0.

Categoria é uma lista de códigos de categorias numéricos ou de cadeias para os dados X e Y correspondentes.

Incluir é uma lista de um ou mais códigos de categorias. Apenas os itens de dados cujo código de categoria está incluído nesta lista são incluídos no cálculo.

Um elemento (nulo) vazio em qualquer das listas X, Freq ou Category resulta num nulo para o elemento correspondente de todas essas listas. Um elemento vazio em qualquer uma das listas de X1 a X20 resulta num vazio para o elemento correspondente de todas essas listas. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

 

Variável de saída

Descrição

stat.v

Média dos valores x

stat.Gx

Soma dos valores x

stat.G x2

Soma de valores x2

stat.sx

Desvio padrão da amostra de x

stat.sx

Desvio padrão da população de x

stat.n

Número de pontos de dados

stat.w

Média de valores y

stat.Gy

Soma de valores y

stat.G y2

Soma de valores y2

stat.sy

Desvio padrão da amostra de y

stat.sy

Desvio padrão da população de y

stat.Gxy

Soma de valores x·y

stat.r

Coeficiente de correlação

stat.MinX

Mínimo dos valores x

stat.Q 1X

1º quartil de x

stat.MedianX

Mediana de x

stat.Q 3X

3º quartil de x

stat.MaxX

Máximo de valores x

stat.MinY

Mínimo dos valores y

stat.Q 1Y

1º quartil de y

stat.MedY

Mediana de y

stat.Q 3Y

3º quartil de y

stat.MaxY

Máximo de valores y

stat.G (x - v )2

Soma de quadrados de desvios da média de x

stat.G (y - w )2

Soma de quadrados de desvios da média de y